This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:此降压驱动器是否可用作 USB PD VBUS 源?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323954/tps62933-can-this-buck-driver-be-used-as-usb-pd-vbus-source

器件型号:TPS62933

大家好、我需要一个降压转换器来生成范围为5V 到20V、3A 电流(20V 时为2、5A)的 USB-C PD 电压源。 我创建了一个具有如下所示 TPS62933的化学物质、但我不确定此驱动程序是否能在该条件下正常工作。  

额外的 PD 驱动器通过将一个 PDOx 网络连接到 GND 来设置输出电压。 我选择 TPS62933是因为它非常便宜、封装小巧、并且最大 PWM 为98%、可以从24V 输入实现20V。 但我感到担心的是、 当我将输出电压设置为20V 时、WEBENCH 无法使用此驱动器创建仿真、这显示了一个误差、即相位裕度超出范围、但 最大输出电压应为22V。 另一种我担心的情况是当 PD 驱动器更改输出电压时、UVP 和/或 OVP。 TPS 驱动程序是否停止工作并重新启动? 如果是、我必须找到其他芯片。  

也许有人对这款芯片有一定的使用经验、能够回答我的问题。  

马尔钦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcin:  

    Miranda 正在度假,下周会给你反馈

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marcin:

    感谢您评估 TPS62933!

    很抱歉我的回复太晚了,我们是在中国新年。

    请查看我的评论如下。

    当然、我们的器件可以支持高达22Vout_max 的电压、但是 热性能 可能会出现问题 。

    参阅 此 e2e 文章、之前我测量了 tps62933 EVM 板(2层)的热性能、24Vin-19Vout-3A-500kHz 器件温度约为140C、但过高。

    您的 PCB 板尺寸是否大? 有多少层?  电路板散热是否良好?

    2.如果热不是问题,我需要检查你的外部元件的设计,我可以帮助对四个 Vout (5/9/15/20Vout )的环路稳定性进行一些仿真。

    3.如果热可能是个问题,我强烈建议您评估 TPS56837H,此部件是 为 TypeC PD 应用设计的。