This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950-Q1:实现最小电流限制阈值所需的电阻器值= 2A

Guru**** 2516200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320611/tps22950-q1-required-resistor-value-to-achieve-minimum-current-limit-threshold-2a

器件型号:TPS22950-Q1

您好、专家:

您能否提供 RLIM 值以实现最小电流限制阈值= 2A?

数据表中只有一些最小/典型/最大值和典型值计算点。
然而、用户的设计需要保证何时在"最差(最早)的情况"触发电流限制。
我们需要这个值。

此致、
仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉催促您、但有人能回答我的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuramochi-San:

    您引用的 ILIM、PEAK 值没有最小值/最大值特性。 不过、我将与设计团队讨论他们是否可以为此运行仿真并通过电子邮件与您进行跟进。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    有任何与此相关的更新吗?

    据我确认,我还没有收到电子邮件?
    它可能被归类为垃圾邮件、如果您已经发送、是否会再次发送?

    这一点对这个 插座的胜出或丢失有影响。
    因此该值会影响该器件的性能是否符合所需规格。

    我正在等待您的更新。

    此致、
    仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    您能告诉我当前状态吗?

    这个问题是该论文评估的关键行动之一。

    在提供此数据之前、客户的评估已停止。

    因此,如果我们尽快跟进,我们可能会失去这个机会。
    此时此刻、客户强烈要求我尽快发布此数据。

    此致、
    仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuramochi-San:

    我对这方面的延误深表歉意,这项工作已经进行了大量调查。 我已经通过电子邮件对此进行了跟进、因为设计团队目前正在运行仿真。 请告诉我您希望继续本次对话的位置。

    谢谢。

    帕特里克