This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:VDD 在电池欠压锁定状态下保持开启

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324212/bq25150-vdd-remains-on-in-battery-undervoltage-lockout-threhshold-voltage

器件型号:BQ25150

如果电池电压介于3V 至3.15V (电池欠压锁定阈值电压)之间、并且如果器件因 电池电压低于 VBATUVLO 而关断、则 VDD 保持导通状态。 您有解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您对 VDD 施加小负载、电压是否仍然存在?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    是的、我们有一个耗电元件、需要大约100uA、PMU 看起来需要400uA、然后总共500uA。

    /ce 引脚已通过100kOhm 上拉至 VDD。

    我看到它也可能会继续消耗至2.6V。  

    我将 PMU 连接到电源电表并将电压设置为3V、在短时间内、我连接并断开 VIN (5V)、然后 PMU 开始为 VDD 供电。 如果我将电压增加到3.2V、它将停止。

    我期待收到您的回复。

    此致、

    哈米德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamid:

    为了澄清您的原始问题、当电池电压介于3V 和3.15V 之间时、VDD 保持开启状态。 一旦器件降至 BUVLO 以下、VDD 就会被禁用。 BUVLO 由寄存器0x16位0-2的配置决定。 这些位的默认值为0b000、因此默认 BUVLO 值为3V。 BAT 引脚上的电压必须降至此阈值以下、才能禁用 VDD。 该器件可能仍在3V 到3.15V 之间导通。

    电气特性表中指定的3.15V 为"电池欠压锁定加电时的阈值电压"。 该电压表示器件从电池电压上升中导通的阈值。

    您能否确认器件上的 BUVLO 寄存器配置? 此外、您能否确认在 VDD 仍为高电平时 I2C 通信是否仍然可用?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    BUVLO 保持默认设置0b000。 但是、在特定条件下-当电池电压降至3.0V 至3.15V 的范围内、并且器件处于运输模式时-短暂连接 VIN 会使 VDD 保持有效状态、直到电池电压达到大约2.45V。 为了重现此行为、将设置为3.00V 的 SourceMeter 作为电池连接到 BQ25150、并快速连接和断开 VIN。 VDD 在电压下降至2.45V 之前保持激活状态、汲取的电流大约为400uA。

    此外、当 I2C 接口处于运行状态(可与 PMU 通信) 、但 当 PMID 不存在时未建立通信、从而导致接口线路悬空。

    我期待收到您的回复。

    此致、

    哈米德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamid:

    您能否提供您所描述的行为的波形捕获? 我很艰难地在 EVM 上重新创建它。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    感谢您的答复。

    请查看随附的波形。 VBAT = 2.9V 和 VIN = 5V。  

    我期待很快收到您的回复。

    此致、

    哈米德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamid:

    感谢您提供的波形。 我认为这不是此器件的预期行为。 我将在内部与我的团队一起对此进行调查。  

    在您的解决方案的同时、一种可能的权变措施是在 PG 变为高电平时降低 BUVLO。 一旦电池电压下降到2.9、将设置从2.2V 更改为2.9V 应该会使器件断电。 通过保持 BUVLO 为低电平、这应防止在移除 VIN 后 PMID 变为低电平。

    或者、如果可能、将 I2C 线路偏置为 VDD 而不是 PMID 将允许您继续通信、从而允许您通过 BUVLO 更改或硬件复位完全关闭器件。

    这些解决方案中的任何一种都能为您效劳吗?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳