This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:PMP41062/PMP41083:参考设计是否可供购买?

Guru**** 2814515 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41062, BQ25756, BQ25751, TPS25751, PMP41083

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323197/bq25756-pmp41062-pmp41083-reference-design-s-available-to-purchase

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: TPS25751PMP41083、PMP41062

希望测试该100W USB_C PD3.0双向参考设计、并配置为为24V SLA/PbA 化学电池充电/供电。

1.印刷电路板配件是否有售? 无法找到链接?

2.  BQ25756是否 配置为 BQSTUDIO-TEST 、如果配置了 BQ25751 USB、是否可以使用 TPS25751?  

3、两种参考设计有什么区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您关注此部件。

    1.这些板不另行购买。 但是、我可以回答有关该设计的任何问题。

    2.是的, BQ25756适用于 BQSTUDIO-TEST。  TPS25751具有自己的 GUI。 您可以通过 TPS25751 GUI 对 BQ25756进行编程。  

    3. PMP41062和 PMP41083完全相同。 我正在尝试更正目前的页面。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ethan,这是一个很大的帮助。

    不确定以下问题是商业问题还是技术问题、请接受我的道歉这是错误的发布位置。

    问: 我很幸运、能够在一家真正具有原型设计功能的企业工作。 如果我获得一个小批量生产、我是否可以将这些材料提供给其他用户、以及是否有办法通过 TI 来实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我将对此进行研究、下周再与您联系。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您对延迟的耐心等待。

    你的问题、不能这样做。 TI 授权您仅可将这些资源用于开发本资源所述的 TI 产品的应用。 请参阅此免责声明: https://www.ti.com/legal/important-notice-and-disclaimer.html

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    谢谢、我理解免责声明、但没有直接回答我的问题。  重申一下、知道 TI 不会 作为 PCBA 提供 PMP41083、我想建议我们装配一个 x10构建的电路组件(而不是手动构建 x1) 同时、如果其他产品开发人员希望评估 TI 产品、但发现从 CAD 文件构建样片的可行性过于繁琐、则会将其余组件提供给他们。  我们不希望自己推销和出售这样的 PCBA,但我们认为这可能对您、我们和您的客户前景有利。

    很抱歉、如果在技术设计支持论坛上提出这样的想法是不合适的、非常感谢您为构建测试性能而提供的帮助。

    为了跟进我最初的技术问题;鉴于我们有兴趣使用 BQ25756同时为24V 密封(凝胶)铅酸电池充电。  是否有已发布的设置列表可用于为此类传统电池化学物质优化配置充电参数?

    此致

    克里斯·迪利维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您对延迟的耐心等待。 如果我收到法律 文件的相关信息、我会告诉您。

    我在您的第一篇文章中错过了电池化学信息。  我们确实计划于24年第3季度发布铅酸充电控制器。 它将采用与 BQ25756相同的封装和使用相同的 PCB。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ethan。  非常感谢。

    您还能告诉我铅酸器件何时可用于预发布测试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我们将在2024年第3季度开始采样。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    E·加洛韦