This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21756-Q1:如何修改 UCC21750 EVM 以适应 UCC21756

Guru**** 2379270 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21732
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325020/ucc21756-q1-how-to-modify-ucc21750-evm-to-fit-ucc21756

器件型号:UCC21756-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21732

您好!  

我参考您的 文档、模块和栅极驱动器兼容性、  

https://www.ti.com/lit/ug/sluuck0/sluuck0.pdf?ts = 1707984265782 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC21750

在第2.2节中写道、我需要修改 EVM 的阈值。

我该怎么做?  
第6.3节未针对 UCC 21756进行说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您关注 UCC21756隔离式栅极驱动器。 栅极驱动器上所需的 Vdesat 阈值为5V。 请参阅第3.4.6.1节、其中介绍了如何计算去饱和阈值、

    VDET = VDESAT−VZ−n× VF−Ichg× RLIM  

    在 UCC21756的公式中、VDESAT = 5V、VZ = 2.7V、n=2、VF =~0.7V、 I chg = 500uA、RLIM 为475 Ω。 它有助于定义模块上的实际检测电压。

    希望它有所帮助。

    谢谢

    萨西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我正在查看 TI 推荐的 EVM 板 UCC21750QDWEVM-025

    当我登录 UCC21756网站 https://www.ti.com/product/UCC21756-Q1时 

    在该文档内、用户手册介绍了 UCC21732。

    21750的原理图和 BOM 列表中是否有版本?

    如果要测试 UCC21756、  

    我需要获取该 EVM 板  UCC21750QDWEVM-025

    1.将芯片更改为 UCC21756

    2.将 RLIM 值增加至1K Ω、以使其响应更快  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    UCC217xxEVM 设计文件(zip)  -此链接包含0x750型号的设计文件以及 BOM 信息。 希望它有所帮助。

    谢谢

    萨西