This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:启动2.5kW 48V PSFB 电路板的测试程序

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950EVM-442, UCC28950, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324995/ucc28951-testing-procedure-to-bring-up-2-5kw-48v-psfb-board

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: UCC28950EVM-442UCC28950TINA-TI

您好!

我正在使用 UCC28951控制器 IC 设计2.5kW 48V PSFB 直流/直流转换器。 (输入电压:370至410 Vdc)

我们使用板载 UCC28951 IC 进行了测试、方法是按照为 UCC28950EVM-442 EVM 提供的建议测试程序、在 CR 模式(9.216欧姆)下针对10%负载设置电子负载。

我们 在 Vin 端子上提供400V 直流电、然后向 IC 提供12V 辅助电源。

但两个对角初级侧 MOSFET 被烧毁。 此外、输入直流电源以2.75安培进入 OCP 保护。  

因此、您能否建议合适的测试计划、以使用 UCC28951 IC 启动 PSFB 直流/直流转换器。

此致、  

尼桑特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我们使用相同的负载测试了同一个板、但现在首先提供12V 的辅助电源、然后我们逐渐将输入电压从0增加到100伏。 当我们达到略高于100V 的输入电压时、 其中一个 SR MOSFET 会熔断。 熔断 MOSFET 的散热器被加热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的 FET 在设计中更有可能受到损坏、则 FET 会暴露在过高的电压或过流情况下。

    我会检查这些组件的额定值以确保它们的额定值正确。

    接下来、请仔细检查原理图和设计、确保其设置正确。 以下链接将为您提供应用手册、该应用手册介绍了相移全桥(PSFB)中 UCC28951的分步设计过程。  您可能会发现此信息在检查原理图的功能时很有用。   https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    设计在10%负载下是否损坏。  您可能需要尝试对使用具有电流和功率限制的高电压/高功率直流电源的设计进行故障排除。  然后、您可以将电流和功率限制在15%负载以保护 PSFB。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是所使用的初级侧和同步侧 FET 的数据表:

    初级侧 MOSFETS (IPP65R060CFD7)

    - 次级侧 MOSFETs (IPP120N20NFD)

    参考了 UCC28950/51数据表、尤其是 Excel 工具、以验证组件的计算和选择。

    同样在对设计进行实际测试之前、也在 TINA-TI 中进行仿真。

    该测试也是在输入侧的电源上设置440V OVP 保护后完成的。

    我已经向您发送了一个连接请求、我可以在其中分享组件详细信息。

    谢谢。此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们处理 e2e 上的所有技术支持。  如果您无法在 e2e 上共享原理图、应能使用以下应用手册检查原理图。   https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    由于您在 Tina 中对设计进行了仿真、因此您对设计有信心。  如果原理图查阅了故障排除中提供的其他信息、应该可以帮助您评估您的设计并防止其损坏。

    我建议在5%负载下使用示波器检查 CS、误差放大器输出、变压器的输入电压、开关节点、并确保它们的行为符合预期。  您可能需要将负载加载5%、并缓慢增大负载以达到评估。

    此致、