This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:BQ7694203的 SPI

Guru**** 2535880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324946/bq76942-spi-of-bq7694203

器件型号:BQ76942

您好!

我将使用 BQ7694203 IC 的 SPI、并应在5V 电压下进行通信。 我计划使用 BQ7694203的 REG1、数据表建议在为 SPI 供电的器件中将 REG1自动启用为5.5V。 请告诉我、我是否需要将任何外部5V 连接到 BQ7694203中的 REG1引脚、或者器件本身是否真正启用了该电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goutam:

    对于 BQ7694203、REG1默认启用为5V、因此无需在外部对其进行编程。 请记住、REG1 LDO 是通过 REGIN 供电的、因此需要 BJT 电路来为 REG1 LDO 提供输入电压。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luis。

    我有一个板载5V 直流/直流转换器。 我计划连接外部5伏电压、如图 它是否会像这样工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goutam:

    您能否直接在 E2E 上共享您的图像? 我无法访问 google drive。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道为什么我无法在这里上传图像。 无论如何、我会向您解释我是如何连接它的。 我已将 BREG 和 REGIN 引脚短接、并从5V 板载外部稳压器为它们供电、并由22nF 电容器旁路至 GND。 此外、我还通过2个1uF 的旁路电容将 REG1和 REG2引脚接地。 这样可行吗? 此外,我又有一个疑问,便是 SPIs 会否由 REG1提供? 或者我必须在内部启用 REG1以便为 SPI 供电?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goutam:

    您应能够通过以下方式包含图像: 插件>图像/视频/链接

    这听起来不错、但如果您可以发布图片、我也可以确认。

    如果不使用 REG1、SPI 的逻辑电平将为1.8V。 因此、如果需要5V SPI、则需要启用 REG1。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望这没有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goutam:

    是的,这看起来对我是正确的。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助。