This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:输出为17V、而不是15V。

Guru**** 2536530 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325400/lm5164-output-is-17v-instead-of-15v

器件型号:LM5164

我设计了一个使用 LM5164的输入为15-64V 的电路、以提供15V 的稳压输出、它在仿真中工作正常、但它实时地接收到17V 的输出、负载为600 mA。 是否存在元件选择错误或任何其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的设计需要最低2.2uF 的输入电容。 输出电容也过低。 尝试使用两个22uF 输出电容器、并确保它们具有适合输出电压的额定值、以应对电容器降额。  

    在3型纹波电路中、我建议使用 R1=787k、C3=2200pF 且 C5=56pF。

    该计算器应该可以帮助您选择组件: https://www.ti.com/tool/LM5163-LM5164DESIGN-CALC#downloads

    此致、