您好支持团队,
目前,我发现问题在我的硬件,问题是关于获取电压之间 PACK+和 PACK- 在完全关闭的情况下的 BMS (像没有电池胶带和 ESP 关闭),
在解析过程中,我发现,当我删除 二极管 b/w B+和 B-以及 PACK+和 PACK-时, PACK 上没有电压, 因此、我想知道我的硬件中为什么会发生这种情况、我想知道该二极管的作用是什么
电池组-
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好支持团队,
目前,我发现问题在我的硬件,问题是关于获取电压之间 PACK+和 PACK- 在完全关闭的情况下的 BMS (像没有电池胶带和 ESP 关闭),
在解析过程中,我发现,当我删除 二极管 b/w B+和 B-以及 PACK+和 PACK-时, PACK 上没有电压, 因此、我想知道我的硬件中为什么会发生这种情况、我想知道该二极管的作用是什么
电池组-
您好、Luis:
感谢您在短时间内回复
在这里、我没有开启 BQ76200 IC、因此它处于完全关闭状态、并且、
1.关于我的 CHG/DSHG FET 的状态是完全关闭.
2.我的 电池组侧也不是浮动的,我连接的负载在 PACK+侧,在这种情况下我的电池开始放电(7安培@ 6.3ohm )。
我想知道该二极管如何在 CHG/DSG FET 的关断状态下提供电流流动路径。
此外,该二极管在电路中的作用(根据我的知识 D1和 D5 用于瞬态电压事件和 D6用于提供自由滚轮路径或反极性保护)是有任何其他原因放置该二极管的。