This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843:无法使用 UC1843 SOIC 8引脚通过热性能

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325555/uc1843-unable-to-pass-thermals-with-uc1843-soic-8-pin

器件型号:UC1843

  即使您发送了 UC1843 SOIC 8引脚采样、我的客户也无法通过热性能测试。 由于 Rdethaj 更好、我们计划使用 CDIP 封装、请告知我们 TI 是否有任何计划在未来10年内逐步淘汰以下任何提到的 IC。

我们是否可以推荐任何其他下一代产品、如果不推荐、我们 可以向客户推荐以下哪款器件。

UC1845J883B

UC1845AMDREP

UC1845W883B

此致、

索拉布·卡波尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saurabh。

    我注意到 UC1843和您最后提到的所有器件都是军用器件。 不幸的是,我们还没有发展这一类别的部分。 如果有任何情况下您不受军用限制、我建议使用 UCCx8C5x 系列。 这些器件是 BiCMOS (UCC...) 而不是双极(uC...)。 意味着具有更低电流消耗、更高精度和更高速度的电路(请参阅下表)。

    谢谢!