This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:开关控制器设计支持

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28750, PMP40144, PMP20771, PMP30720, UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323471/lm5023-switching-controller-design-support

器件型号:LM5023
主题中讨论的其他器件:UCC28704、UCC28750 、PMP20771、PMP40144 、PMP30720

我们正在研究用于18-40V 交流/直流输入到5V @ 1.5A 电流的低成本高效隔离式/AC 至 DC/DC 至 DC 转换器。 恳请推荐高稳定性开关控制器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您提供的规格、我有三项建议。

    1. UCC28704 -这是一种具有谷底开关的低成本、高效率反激式解决方案。 该反激式控制器为 DCM、有助于控制器更加稳定。

    2. UCC28C5x -该 PWM 控制器系列产品的成本低于 UCC28704、但不包括谷底开关。 此控制器支持 DCM 或 CCM 模式。

    3. UCC28750 -这是我们产品系列中成本最低的反激式器件,但仍可实现高效率。  这种反激式拓扑还支持 DCM 或 CCM 模式。

    此致、

    科尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael 的答复。  

    我们设计的实际要求是21-27VAC 或21-40VDC 输入转换为5VDC @ 1A 输出。 ULVO 截止电压< 9VDC。 我需要 非常具有成本效益的解决方案来实施直流/直流转换器、然后进行交流/直流重新认证。

    注意:来自交流/直流输入整流的非稳压24-34VDC 电压、施加到 BDC 电机24DC、95W 并使用 PWM 信号 H 桥驱动器控制速度。   

    请分享基于 UCC28704/UCC28C5x 和快速入门计算表的参考电路设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是3个与您的设计要求相似的参考设计:

    PMP20771

    PMP40144

    PMP30720

    请注意、您可在此处查找并筛选 TI 参考设计: https://www.ti.com/reference-designs

    此外、要快速开始设计过程、请访问每个器件的产品文件夹中的 WEBENCH 设计器工具。 产品文件夹(https://www.ti.com/product/UCC28C52)的"设计和开发"部分包含此有用工具。