This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117LV:TLV1117LV12输出不稳定问题

Guru**** 1482515 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325046/tlv1117lv-tlv1117lv12-output-unstable-problem

器件型号:TLV1117LV
主题中讨论的其他器件:TLV1117

我在系统 MCU 电源中使用 TLV1117LV12。 输入电压为5V、输出负载约为0.3A。 我们发现、当我们将负载增加到0.4A 时、输出电压变得不稳定。 请参阅下面的波形。 即使我将输出电容从1uF 增加到4.7uF、输出仍然不稳定。

我发现一件有趣的事情是、我将输入电压从5V 降低到3.3V、然后输出可以稳定。 但当我将负载从0.4A 增加到0.5A 时、仍然失败。  

我可以知道 LV12输出最大电流是多少吗? 是否为0.8A?

导致输出不稳定的原因是什么?

谢谢  

BR、Gary

CH1:输入电压、CH2:输出电压、0.4A 时的不稳定波形

CH1:输入电压、CH2:输出电压、0.3A 下的稳定波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gary、

    您能将原理图发送给我们吗?

    输入上发生了什么情况? LDO 看起来像是开启和关闭的、而不是不稳定的。  

    如果您增加输入电容、您的波形如何受到影响?

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    原理图遵循数据表。 我按下图所示在 TLV1117周围连接输入/输出电容器。

    输入电压来自直流电源。 我认为问题不是来自输入。

    我已经将输入电容器从1uF 增加到4.7uF、0.4A 可以达到稳定。 当我们将负载增加到0.5A 时、输出变得不稳定。  

    您能仔细检查一下吗? 数据表显示可在1uF 下基于输入/输出的500mA 上施加1.8V 输出。 我想知道1.2V 输出的区别是什么。

    Br、

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    LDO 将进入热关断状态。  数据表中列出的热阻抗根据 JEDEC 标准进行表征、是电路板布局布线的一个强函数。 在这种情况下、没有 PCB、因此器件只能辐射散热(而不是通过 PCB 进行辐射和传导)。  您可能希望在评估模块上尝试进行该测试、以更好地预测安装到 PCB 上时的实际性能:

    https://www.ti.com/tool/TLV1117LV33EVM-714

    当您降低 Vin 时、您会降低器件的功率损耗、并因此降低结温。  这可防止 LDO 进入热关断状态。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    客户帮助测量外壳温度。 温度大约为70.37C。 TLV1117位于其系统 PCB 板上。

    我可以向您学习如何计算结温吗?

    有两个方程、但结果有很大差异。 我可以知道哪一个是正确的吗?  

    Br、

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    器件的功率= Pd =(Vin - Vout)* Iout =(5V - 1.2V)* 0.4A = 1.52W (器件故障时)和1.14W (工作时)。  热关断通常为165C、假设环境空气温度为25C、热阻约为90-100 C/W。

    数据表中列出的热阻抗 TJA 是根据 JEDEC 标准确定的。 该标准将 GND 引脚连接到 PCB 中的接地覆铜上以实现散热、而测试设置中没有这一点。  当器件未安装到 PCB 上时、热阻是结至外壳和外壳至环境的总和。  数据表中未列出外壳至环境热阻、因此我们没有针对此器件进行此表征。  有关更多详细信息、请参阅此文章:

    https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf?ts = 1708100164416

    热时间常数通常以毫秒为单位进行测量、但此手持设备等温度测量设备无法以如此快的速度进行采样。  看起来这个手持设备的采样速度大约为1秒或更慢、但这太慢了、无法捕捉结温的动态上升和下降。  根据您的示波器图、结温在大约20ms 内下降了20C (在165C 时发生热关断、而器件在145C 时重新开启)。  如果我们将温度的上升和下降近似为线性(在如此短的时间间隔下通常是一个很好的近似值)、那么您需要比150ms 更快的采样率才能准确测量结的动态温度。

    谢谢。

    斯蒂芬