This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISL68201IRZ 的推荐替代产品

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25148, LM25143, TPSM8D6C24, TPS40400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325495/recommended-replacement-for-isl68201irz

主题中讨论的其他器件:LM25148LM25143TPSM8D6C24TPS40400

您好!

我的客户正在寻找 TI 为 ISL68201IRZ 提供的替代产品。

您能否为您推荐最合适的 TI 控制器产品替代产品?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH 您好、

    我们没有任何具有 I2C 的控制器。  如果仍然想考虑不使用的控制器、请查看 LM25148。  希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您的答复。

    抱歉。 我漏掉了一些重要信息。

    支持输入电压、输出电压和电流规格比控制接口更重要。 是否有支持以下规格的合适产品?

      -输入电压= 12V、输出电压 VOUT = 0.85V、输出电流= 60A

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH 您好、

    如果您的最大输入电压低于28V、我们还有另一个产品系列包含更合适的器件、我已将该主题转移到这些产品上、从我们负责的器件开始、请考虑使用 LM25143、同样、该器件上没有 I2C。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

    团队、

    请帮助推荐具有 I2C 的控制器、谢谢、可能是单输出交错设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我们具有集成 MOSFET 的可堆叠 PMBus 转换器 TPS546D24Ax2或两个两相模块 TPSM8D6C24通道能够支持12V 至0.85V @ 60A、但它们是集成式 FET 转换器或集成电感器模块、不是 ISL68201等控制器

    由于流经电感器的尺寸/电流以及所需的并联 MOSFET 数量、60A 通常超过单相控制器的理想服务范围。

    最相似的器件是 TPS40400、 但是电流函数上的数字接口不是针对60A 设计的、尽管可以有意正确设置 IOUT_CAL_GAIN 以支持60A、但需要更新对电流读取的解释以考虑不匹配的电流检测增益。

    https://www.ti.com/product/tps546D24A 

    https://www.ti.com/product/tpsm8d6c24 

    https://www.ti.com/product/tps40400