This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:常见问题解答 BQ24800

Guru**** 2693535 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24800, BQ24161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324938/bq24800-faq-bq24800

器件型号:BQ24800
主题中讨论的其他器件: BQ24161

你(代表)好。

是否可以使 BQ24800像 BQ24161一样独立工作?
BQ24800是否具有充电计时器功能?
我想使用 BQ24800为18650电池充电

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasuyoshi、

    我将对此进行研究、并在我收集更多信息后向您提供更新信息。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasuyoshi、

    Unknown 说:
    BQ24800是否具有充电计时器功能?

    我建议参考数据表。 以下是有关如何访问 BQ24800完整数据表的主题:数据表

    BQ24800有一个看门狗计时器,可以暂停充电,如果充电器在计时器内没有收到写入 ChargeVoltage ()或写入 ChargeCurrent ()命令
    175s (可通过0x12[14:13]命令调整)。

    此致、

    克里斯蒂安