This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:RVCC 噪声

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325219/ucc256404-rvcc-noise

器件型号:UCC256404

团队、您好!

如何抑制 UCC256404中的 RVCC 噪声? 开关开始时噪声开始检查以下捕获的波形和电路。

VCC:18V

RVCC:13V

LO 输出

HO 输出:

此致、

Nishanth M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishanth:

    它是开关噪声。  在测量电压时、您是否可以使用以下链接中提供的尖端和接地筒方法  

    电源技巧#6:精确测量电源纹波- EE Times

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。 如何减少 LO 输出下降沿中的负干扰。

    此致、

    Nishanth M  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishanth:

    正如我提到过的、 它可能是开关噪声。  通过使用适当的探测技术、它应该消失。

    此致

    马尼坎塔