This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422R030:串联两个 LMG3422R030以获得更高的额定电压

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3422R030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325595/lmg3422r030-connecting-two-lmg3422r030-in-series-to-get-higher-voltage-rating

器件型号:LMG3422R030

您好  

我想串联两个 LMG3422R030来提高额定电压、我的问题是:  
 我可以将它们串联在一起吗、或者这样做是否有任何问题?

 2-我的主要目标是将它们串联在一起,不仅获得更高的额定电压,而且还能在不同的 dv/dt 切换,它会起作用吗? 和允许我更改 dv/dt。

3-在 TI 开发团队中是否有任何正在进行的设计或活动?如果是、我可以获得与此相关的一些数据或应用手册吗?

4-我想拥有一个1200V 的开关、它允许我根据我的选择对 dv/dt 进行编程或配置、TI 内部是否有任何其他解决方案来实现此目标

谢谢。此

致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmood、

    串联两个器件可能会引发一些确保两个器件同时工作的问题、特别是当它们由于芯片内部的传播延迟而具有集成驱动器作为我们的器件时。

    我建议您查看多级转换器、因为它可以提供额外的优势。