This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:n`t 学习周期遇到问题、'更新状态和 quot;字段未更改

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80EVM-020, EV2400, BQ40Z80, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313041/bq40z80evm-020-trouble-with-finish-learning-cycle-update-status-field-doesn-t-change

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件: EV2400BQ40Z80GPCCHEM

设备:

  • BQ40Z80EVM-020
  • 可充电锂离子电池型号: INR18650HJ2 (4个单元)
  • 实验室电源

跳线位置:

J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J20 J21 J22
PIN12_PRES PIN15_VC7EN PIN12_VC7SNS 引脚16_CB7EN 引脚13_LED 引脚20_LED 引脚22_LED 引脚21_LED EV2400_SMBD1 PIN12_前进 PIN13_前进 EV2400_SMBC1

尝试使用以下官方指南成功完成学习周期: https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua903/slua903.pdf?ts =1705308902556&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

完成指南重写甚至更多周期后、存储器中的"Update Status"字段仍为0x04、但该指南中的值应为0x05、然后是0x06。

 学习周期开始前更改的参数列表:

参数名称
启用保护功能 D 0x0F
DA 配置 0x10
电池配置 0x04
保护/COV 测试点 3900
充电项收尾电流 50
设计容量(mAh) 3000
设计容量(cWh) 4320
电压阈值 2500-2600
QMax 3000
术语电压 10000

为什么"Update Status"不更改其值? 如何解决? 是否有其他方法可以确保成功的学习周期?

.srec 和数据存储器文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于在充电后的休息期间未进行 QMax 更新、因此更新状态无法从0x04更改为0x05。 这可能是由于细胞在此期间不能放松所致。

    如果可能、在更新状态未更改的这种情况下、我们能否收到电量监测计的日志文件?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有操作都是根据指令完成的、并且 VOK 寄存器被清零、其余寄存器设置了该值、但更新状态没有改变、它会放松2个小时、我甚至还试图让它休息更长时间。 现在没有日志、但如有必要、我可以重复整个过程。 请指定您感兴趣的日志周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。

    如果无法接收整个学习周期的日志、则充电周期日志和之后的休息期将使我们能够了解更新状态没有变化的原因。 通过该日志、我们可以更深入地查看寄存器中显示的电量监测计信息。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在充电时收集了日志、结果是相同的 VOK 和 RDIS 发生了更改、更新状态不变。 日志文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的分享。

    查看该日志文件、似乎没有满足这些条件、因为 Relax 期间的电压并不完全稳定。 从采样1595到3490、一个轻微的负电流有可能会影响在此期间进行的 OCV 测量。

    您能告诉我导致该负电流的原因是什么吗?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负电流是电源在充电后关闭但通过电线连接的情况下、在充电完成后断开电源线的情况下重复此周期。 new_log_file。 (更新状态不n`t 再次更改)

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看这个新日志、可以看到 RDIS 位从未设置。

    RDIS 位最初在初始放电之前置1、如下所示:

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    New log (新日志),已检查在放电和充电之前是否设置了 RDIS。  您使用什么来查看图表上的日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这段日志中、充电开始时未设置 VOK。

    如果可能、您可以通过放电->放松5小时->充电->放松2小时流程尝试学习循环吗? 我认为它可以缓解目前所看到的其中一些问题。

    此外、我将日志文件导入到 Excel 中以创建图形并检查数据。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    记录完整周期日志的问题在于、此设备位于办公室内、工作日为8小时(放电2小时+放松5小时+充电2小时+放松2小时)。 如果在放电后,我离开该装置不休息5个小时,而是整晚,然后继续充电,这样的记录是否合适呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种方法应该很有效。 但是、在开始初始放电时、请确保在长时间张弛期间设置和清除 VOK、RDIS 和 QEN 位。 这将节省时间、而不是完成整个学习周期、并意识到从一开始就没有设定好学习周期。

    以下是在初始放电期间设置位的正常过程:

    当已被充电或放电时、VOK 也应该被置位。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    循环  放电的新日志->休息一夜->充电->休息2小时。  在此过程中、VOK 和 RDIS 寄存器发生了变化、但更新状态保持不变

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Artem:

    感谢您的分享。 我认为这是由于在电芯初始放电期间 VOK 不再置位所致。 RDIS 似乎通过这一过程采取了相应的行动。

    如果可能、您能否重新尝试下面所示的第一组学习周期放电说明(而不是整个学习周期、只是这些说明和放电一点时间)、以查看 VOK 是否已设置?  

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anthony、
    因此、为了避免再次浪费日志收集、我想澄清 VOK / RDIS。
    -在放电前,必须设置 VOK 和 RDIS
    -要执行此操作,您需要首先调用 GAUGE_EN ,然后重置
    问题在于、在 GAUGE_EN 之后 I 具有:QEN=1 VOK = 1 RDIS=0、复位 QEN=1 VOK = 0 RDIS=1、结果表明 VOK 保持未设置。 如何设置 VOK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Artem:

    在放电前、RDIS 应在发送复位后置位。 不过、在观察到放电或电荷时、VOK 应自行设置。 通常、该值应在放电开始时设置、但我们在以前的情况中注意到、有时会在放电过程的后期设置。

    这是一个有趣的情况、因为在上面发送的日志中、VOK 是为后来的充电周期而设置的、而不是初始放电周期。 我想确认它能够在放电时设置。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在开始充电时安装 VOC 是正常的、那么学习 周期中存在什么问题? 为什么更新状态不更新?需要哪些日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Artem:

    由于 VOK 不是从初始放电设置的、因此这会禁止 QMax 位的切换、这表示是否发生了有效的 QMax 更新。 在发送的 log4中、Qmax 位在整个周期中都处于低电平、我认为这就是更新状态没有变化的原因。

    如果可能、您能否将电量监测计记录在宽松状态下、然后 对其完成放电循环。 这将向我们显示 VOK 未设置是否是再次发生的问题。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    记录弛豫和后续放电循环期间的测量。 日志

    感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Artem:

    感谢您创建这些测量值。 在此日志中、VOK 位在放电开始时未正确设置、如下所示:

    您还可以从此日志中看到、RDIS 一开始设置正确、然后快速清除。 我相信这是因为 RDIS 是在放电前的休息期间设置的、而 RDIS 应该是在放电完成之前设置的。

    接下来、当整个学习周期完成后、请确保通过初始放电设置 VOK 和 RDIS、然后在之后的张弛中清除。

    如果操作正确、则我认为"更新状态"应采取相应措施。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 GAUGE_EN 之后、设置 QEN 和 VOK 位。 复位后、RDIS 被安装并且 VOK 被清除。 当放电开始时、VOK 不会被回置。 这可能有什么原因? 除了   学习 周期 和 技术参考手册之外、是否有其他文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Artem:

    发生这种情况时、更新状态是什么? 是否可以发送.log 文件?

    学习周期的 bq40z80特定手册也可以在下面找到:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua848 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日志。  昨天我调用了 GAUGE_EN 命令、然后调用了 RESET 命令、这会设置 QEN、RDIS 位。 当我开始对器件放电时、VOC 位未设置、因此我没有记录日志。 今天、当在 PC 上打开时、VOC 位被置位、但是 RDIS 位没有。 我继续对器件放电、并设置了 RDIS 位、之后我开始记录日志。 0它能正常工作吗? 以及是否已针对后续更新状态更新更新更新了 QMax?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Artem:

    开始对设备放电时,VOC 位未设置,因此我没有记录日志。

    VOK 可能会在放电期间的某个点设置。 只要在放电发生时设置、该位的学习周期就应该正常工作。

    今天,在电脑上打开时,VOC 位已设置,但 RDIS 位未设置。

    PC 打开时、监测计是放电还是休息?

    发送的日志似乎将 VOK 和 RDIS 置于相应的状态。 您能告诉我如何为该学习循环选择 ChemID 吗?

    是否已更新 Qmax 以更新后续更新状态?

    两个日志记录期间的更新状态仍为4、这意味着尚未发生 QMax 更新。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOK 可能会在放电期间的某个点设置。 只要在放电发生时设置、该位的学习周期就应该正常工作。

    [/报价]

    我不明白它可能不会在整个放电周期中设置 VOC、但第二天启动 PC 后、电池未完全放电、放电开始时、位立即设置。

    电脑打开时电量监测计是否放电或放松?

    开启 PC 后、首先设置了 VOC 位、当我继续放电时、设置了 RDIS 位。  

    您能告诉我如何为该学习循环选择 ChemID 吗?

    [/报价]

    对于该电池、选择了最相似的2129 ChemID。 稍后将更换蓄电池、现在我需要了解如何执行和完成 学习 循环。

    感谢您的帮助

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Artem:

    PC 关闭时、电芯是否仍在放电或处于休息状态? 这可能解释了为什么在 PC 打开并且放电继续时 VOK 位会被置位。

    关于 RDIS、此位只应在初始放电前通过复位设置。 选择此 chemID 时、是否使用下面找到的 GPCCHEM 工具来获取此 ID?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺