This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:按下"PB&quot 后、TPS6521902RHBR 仍无输出功率。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318640/tps65219-tps6521902rhbr-after-press-pb-still-no-output-power

器件型号:TPS65219

大家好!

我的产品需要具有短按和长按功能以及2路输出功率的 PB。

我选择  TPS6521902RHBR 来满足我的产品需求。

 

这样才能测试"PB"功能。 下面是我的测试电路。

我尝试对 VSEL/STBY/RST (引脚12/pin31/pin28)使用不同类型的配置、但在按下"PB"(引脚25)后仍然没有输出功率。

请帮助解答以下问题:

问题1:如果我的电路是 NG 或需要修改,请帮助进行检查?

问题2:  TPS6521902RHBR 是否需要 MCU 来衰减至设置输出电压?

问题3: TPS6521902RHBR 是否可以在没有 MCU 的情况下正常工作? 怎么做?  

请提供帮助。

谢谢

最棒的餐厅

埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系! 使用 TPS65219 PMIC 为哪些处理器或 SoC 供电? TPS65219 02 是一款预先配置的器件、其编程可满足 Sitara AM62/AM64处理器的电源要求。 该器件默认启用所有电源轨(BUCK 和 LDO)、因此它们都应具有所需的外部无源组件。 您的原理图缺少许多元件、尤其是 Buck1/2/3的电感器和输出电容器。

    如果您希望评估定制的 NVM 配置、我们建议您使用TPS65219 05 这是用户可编程版本。 此型号可以轻松地进行编程、以在默认情况下禁用特定的电源轨、因此您不必为未使用的电源轨添加外部元件。 这是可用的配套资料。 如果您在编程过程中有任何问题或需要帮助、请告知我们。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    感谢您的答复。

    我们使用此芯片是因为我们需要"short press"和"long press" pusb-button 函数。 以及可能的一到两个 LDO 输出电压。

    这就是我不需要降压电压的原因。 如下数据表所示。 如果未使用所有降压转换器、反馈则连接到 GND、Lx_B1~Lx_B3保持悬空。

    这就是我的原理图缺少大量元件的原因。

    我的要求是短按时,一个 LDO 输出电压接通。

    长按时、一个 LDO 或所有电源关闭。

    请帮助提供您的建议。

    谢谢

    BRS、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     "未使用时连接"列适用于 NVM 配置中默认禁用的电源轨。 TPS65219 02 默认情况下启用所有电源轨、即使 其中一些电源轨未在您的原理图中使用。   

    我们可以帮助创建默认禁用 BUCK 的定制 NVM 配置文件。 该文件可与编程板和 GUI 一起用于对 PMIC 重新编程。   

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda、

    与降压转换器相关的元件不在电路中。 它会使 LDO 输出 NG 吗?

     

    如果降压转换器相关元件缺失,并使"不"降压输出电压,我可以理解它。

    但如果 降压转换器相关元件缺失、导致"没有"LDO 输出电压、我无法理解为什么。

    请帮助提供您的建议。

    谢谢

    BRS、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原因在于 TPS6521902 PMIC 会监控默认启用的所有输出轨、如果检测到故障、则中止上电序列。 这是 PMIC 的典型行为。 在上电序列期间、如果一个电源轨没有达到 UV (欠压)阈值、那么序列中的下一个电源轨不会被启用。  

       

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    感谢您的答复。 我将检查降压电压的相关元件。

    我仍然对引脚12/引脚28/引脚31有一些问题

    因为我们的芯片是 tps6521902。 请参阅下表。

    假设引脚28和引脚31应设置高电平电压。 我对吗?

    引脚12怎么样? 我应该将其设置为高电平还是低电平? 为什么?

    请帮助提供您的建议。

    谢谢

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个可订购器件型号都有一份描述默认寄存器设置的技术参考手册(TRM)。 PIN# 12/28/21是数字多功能管脚,其配置如下。 如果您没有处理器/SoC 来驱动这些引脚、我建议在 MODE/STBY 和 MODE/RESET 上连接一个上拉电阻器。 VSEL 必须具有一个下拉电阻器(至 GND)。 我们还建议在最终确定下一个原理图修订版之前查看数据表中的输出电容要求。 所有 LDO 都使用典型的2.2uF 输出电容(降额后)。

    • MODE/STBY
      • 低电平 :PMIC 处于待机状态,BUCK 在自动 PFM 模式下运行。
      • :PMIC 处于活动状态,BUCK 在强制 PWM 模式下运行。

    • 模式/复位
      • 下降沿 :PMIC 触发热复位(所有寄存器设置恢复为默认值)
      • :正常操作

    • VSEL:
      • 低电平 :输出电压=1.8V 时,"LDO 模式"中的 VLDO1
      • : VLDO1在"旁路模式"下,输出电压=3.3V (要求 PVIN_LDO1=3.3V )

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    下面是我的更新原理图。

    我已经添加了与降压转换器相关的所有元件、并根据您的建议在引脚12/pin28/pin31上添加上拉或下拉电阻器。

    但当我测试它时仍然是 NG。

    请查看下面的照片。

    CH1 (黄色)= Vbuck2

    CH2 (蓝色)=PB_RST

    上电时、Vbuvk 打开3次、然后关闭。  

    PB_RST 在由于 U9而经过一段时间后拉高 H (延迟 IC)

    但是、当 PB_RST 从高电平变为低电平时、Vbuck2没有任何响应或不同。

    TPS65219上电时是否需要通过 I2C 设置?

    你有什么建议吗?

    谢谢

    BRS、

    埃里克

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     U9的延迟是多少(PB_RST)? TPS65219的 EN/PB/VSENSE 引脚 02 在启用 FSD (首次电源检测)的情况下配置为"按钮"。 这意味着 PMIC 在首次上电期间忽略 PB 引脚的状态(直到释放 nRSTOUT)。 PMIC 完成上电序列后、开始监控 PB 引脚、如果该引脚为低电平、PMIC 则执行切换到 Initialize 状态的下电序列。

    以下是问题的潜在根本原因:  

    • 驱动 PB 引脚的外部信号的长延迟。  
    • 前置稳压器上的慢速斜坡(P_5V)。 请参阅以下应用程序说明的第10页、了解更多详细信息: https://www.ti.com/lit/pdf/slvafd0

    您能否 移除 U9、在  PB_RST 上保留一个上拉电阻器、并告诉我们 PMIC 是否能够完成上电序列? 我们希望看到上电捕获(~4ms 时间标度)显示 VSYS (P_5V)、PB (PB_RST)、Buck2和 VLDO2上的电压。  

    谢谢。

    布伦达   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    请参阅下面的。

    1.我移除了 U9并使 PB 与下面的电路相同。

    2、电源顺序如下。  

    2.1 VSYS 和 PB

    2.2PB 和 Vbuck2

    2.3PB 和 Vbuck2

    2.4PB 和 VLDO2

    2.5 Vbuck2和 VLDO2

    2.6按 PB 和 Vbuck2

    输出电压范围。 我仅将 Vbuck2连接到 VIO 以将 STBY 和 RST 拉至高电平(引脚31和引脚28)

    器件上无任何其他输出电压连接。

    我的电路与 EVB 电路几乎相同。 (MCU 除外)

    但仍然没有输出功率。

    请帮助提供您的建议。

    谢谢

    BRS、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    其他波形:

    用于 Vbuck2的连接到 VIO。 我尝试从 Vbuck2到 VIO 断开并通过电源提供 VIO 电源。

    之后,PB 没有压降电压。 (请参考下面的)

    我试图检查任何可能使没有力量,但仍然找不到任何东西。

    这就是我对该芯片是否需要通过 I2C befor initialize 设置的原因。

    有些问题需要您的帮助。

    1.是否需要向 I2C 提供拉高电压?

    2.我应该对 GPIO/ GPO1/ GPO2/INT/ RSTOUT 做些什么(引脚16/PIN8/引脚17/引脚11/引脚18)

      这些是输出信号、我让它们全部悬空。 有可能不加电吗?

     

    请注意我发送"2"回复。 请 查看"2"回复并提供您的建议。

    谢谢

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享示波器捕获。 LDO2是 TPS6521902 NVM 规格中最后一个导通的电源轨。  好像 PMIC 能够在检测到故障前将此 LDO 打开大约1ms。 以下是我对后续行动的评论和建议:

    • VSYS (PMIC 输入电源)的最大工作电压为5.5V。 示波器捕获 显示了在边缘或 超出 规格运行的 VSYS。 您能否将输入电源降低到5V?
    • GPIO/ GPO1/ GPO2//INT/ RSTOUT 都是开漏输出。 如果应用中未使用外部上拉电阻器、则不必添加外部上拉电阻器。
    • 我们建议在实际应用中使用 nRSTOUT。 该引脚可用作电源正常信号、指示 PMIC 已完成上电序列。  
    • 执行上电序列不需要 I2C 通信(SCL/SDA)。  
    • 您能否共享布局?  
    • 您能否分享最新的原理图? 显示了数字引脚的所有上拉或下拉电阻器?  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    我将布局和原理图添加为附加文件。

    请注意、在我进行测试时、 我移除 R144并将 网:PB_RST 连接到 Ext_Press

    Vbuck1: 不连接到器件

    Vbuck2: 连接至两个 PMOS 和 VIO 以及净化泵(注意:不要将0欧姆电阻器从 Vbuck2安装到净化泵)

    Vbuck3: 不连接到器件

    VLDO1: 连接至 VIO、净化泵和 I2C 电源(注意:不要将0欧姆电阻器从 VLDO1安装到 VIO、并将 VLDO1安装到净化泵)

    VLDO2:未连接到器件

    VLDO3:未连接到器件

    VLDO4:连接到 VIO (注意:不要将0 Ω 电阻器从 VLDO4安装到 VIO)

    请帮助检查附加文件并提供您的建议。

    谢谢

    此致、

    埃里克

    e2e.ti.com/.../To_2D00_TI_5F00_0206.brde2e.ti.com/.../TO_5F00_TI.DSN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    还有一个问题。 我们很好奇 PB 是否属于"应要求"、但应要求的 PB 级别应为"低"。

    请参考下面的照片。 在该照片中、PB 处于高电平。 (尚未按下 PB 按钮)  

    它不应是"按需"、但 vbuck2输出已经开启然后关闭。

    是正常还是异常?

    请帮助您澄清并提供您的建议。

    谢谢。

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS6521902无需开启请求即可执行第一个上电序列。 该 NVM 将使能引脚配置为启用 FSD (首次电源检测)的"按钮"。 这意味着在首次上电期间会忽略 EN/PB/VSENSE 引脚的状态(直到释放 nRSTOUT)。

    您能否以 PDF 格式共享原理图? 您是否还可以将输入电源降低到5V、并从 PMIC 电源轨断开任何负载?   

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    我已移除所有负载。 并通过电源提供 VIO 电源。

    下面是 VSYS 和 Vbuck2仍无电源。

    PDF 提供的原理图作为附加文件。

    请帮助分析根本原因并提供您的建议。

    谢谢

    此致、

    埃里克

    e2e.ti.com/.../To_2D00_TI_5F00_0206.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您以 PDF 格式共享原理图。 我们将审查该修订并在24小时内提供更新。

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    感谢您的评论,并等待您的回复和建议。

    谢谢。

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心! 我在下面添加了我的反馈。 前三个要点中的信息对于 PMIC 运行至关重要。 如有任何问题、请告诉我们。  

    • 所需的降压输出电容取决于配置的开关模式。 TPS6521902配置为准固定频率和高带宽。 此模式需要最低30uF 的本地电容(降额后)。 每个降压转换器通常使用47uF 的电容、 。 以下是来自数据表的截图:

      • 是否所有负载都已与 PMIC 输出轨断开? 请从 Buck2断开任何负载、包括外部上拉电阻、如下面突出显示的电阻。  

    • 您如何驱动 PMIC PB 引脚(R14PB_RST)?  建议 在该引脚上连接一个到 VSYS 的外部上拉电阻。 如数据表中所述、PB 引脚上的电压 任何时候都不得超过 VSYS 上的电压。 PB 引脚有一个内部低接地电阻、这会从电源中拉出大量电流。 您能否在 PB 引脚上为 VSYS (P_5V)添加一个100k 欧姆的上拉电阻器?

    • VDD1P8使用典型值为2.2uF 的电容器

    • 所有 LDO (VLDO1、VLDO2、VLDO3、VLDO4)使用的典型值为2.2uF。

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    感谢您的建议。

    1.我将为所有降压输出电压添加超过30uF 的电容器。 (Vbuck1/Vbuck2/Vbuck3)

    对于  VDD1P8、现在使用4.7uF。 我是否需要将其降至2.2uF?

    所有 LDO (VLDO1、VLDO2、VLDO3、VLDO4)现在均使用4.7uF。 我是否需要将其降至2.2uF?

    4.对于下面的电路,我已经删除了 R108和 R117。

    5.对于 PB_RST (引脚25),我将使用100k 欧姆的上拉电阻器修改如下电路。

    请帮助 检查上述步骤是否正确。

    我将于2/15 (农历新年后)进行此项活动。

    谢谢

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的,这些似乎是我在上一封信中强调的那些项目。 如 PMIC 数据表中所述、2.2uF 是  VDD1P8的建议电容、如果原理图中的值 与 数据表不匹配、请更新此元件。

    LDO 上的输出电容也是如此。 如数据表中所述、2.2uF 是典型值、4uF 是最大局部电容。 如果原理图中的局部输出电容在降额后超过4uF、则必须减小它们。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    感谢您的建议。

    大于30uF 的 Vbuck 输出电容器。 Vbuck 正常。

    还有一个问题。

    为了满足我们的要求、我们希望在短按"PB"(引脚25拉 L)后具有 Vbuck2

    但当 VSYS 现在就绪时、Vbuck2具有输出电压。

    在按下"PB"而不是 VSYS 已就绪后、是否有任何方法可以使 Vbuck2具有输出电压?

    请提供您的建议、谢谢

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴听到我们的建议帮助解决了这个问题! 您是否确认所有 PMIC 电源轨按预期打开而没有任何问题?

    关于您的 PB 问题:TPS65219 02 将此引脚配置为"按钮"、 首次电源检测(FSD) 配置选项。 这意味着 PMIC 在第一次上电过程中忽略 PB 引脚的状态、直到序列完成(直到释放 nRSTOUT)。 可以通过更改地址0x20上的"PU_ON_FSD"寄存器字段来禁用 FSD 功能、但所有寄存器设置在下电上电后恢复为默认值。   

    请注意、我们建议将 TPS65219 05 用户可编程版本、适用于需要更改预编程器件的任何默认设置的应用。 用户可编程 PMIC 可实现具有唯一设置的自定义 NVM 配置(例如、默认情况下禁用 FSD 功能)。   

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    下面是所有降压和 LDO 输出电压。 我不确定 Vbuck1和 Vbuck2是否正常或异常。

    请帮助检查。

    Vbuck1:0.75V ; Vbuck2:1.8V ; Vbuck3:1.1V

    LDO1:1.8V ; LDO2:0.85V ; LDO3:1.8V ; LDO4:2.5V

    对于 FSD 和相关问题、我会与我的 FW 同事联系。

    感谢您的大力支持。

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以! 这些是在 TPS65219上编程的正确输出电压 02 NVM 的访问。 仅供参考、此处是指向技术参考手册的链接、其中包含默认寄存器设置列表:  https://www.ti.com/lit/pdf/slvucl0

    谢谢。

    布伦达