This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:BQ25155复位按钮行为

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25150, BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323728/bq25155-bq25155-reset-button-behavior

器件型号:BQ25155
主题中讨论的其他器件:BQ25150

您好!

我想听取您对 BQ25155或 BQ25150这一场景的反馈 。

如手册中所述:

我们似乎可以更改复位行为。

在我们的项目中、bq25155在启动时进行配置、从而在14秒后生成硬件复位。

在某些特定情况下(电池电压非常低)、我想通过14秒后没有任何操作来禁用此行为(请参阅下图)。

我在以下条件下运行了一些测试:

预设:

-蓄电池电压非常低(< 2伏);

-存在 VIN;

观察结果:

-始终检测到按钮 MR 为低电平;

-硬件重置在启动14秒后继续进行;

-由于存在输入电压,设备在硬件复位后持续重新启动;   

结论:

似乎无法在上述条件下禁用硬件复位。

请你给我反馈一下吗?

提前感谢!

里卡尔多·盖亚蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    您能分享您的注册设置吗?

    通过将 MR_LPRESS_ACTION 写入0b01、您应该能够防止在按下/MR 时发生硬件复位情况。 您是否能够确认、在写入该值后可以从寄存器中读回该值?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    感谢您的答复。

    我可以确认将其写入寄存器的值。  

    我将启用硬件复位前1秒发送的中断、以便确保我们遇到的复位是由 PMU 造成的。

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Riccardo、我期待您的结果。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已确认复位不是由于按下按钮所致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    您的问题是否得到了解决? 您是如何确认这不是由于按下按钮所致?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    我认为这不是因为按下按钮, 原因如下:

    -与 MR 引脚相关的硬件复位行为被禁用,如上图所示;

    -同一个寄存器被读回,正确的设置存在(没有行动);

    -重置似乎是由于外部电压 VIN 下降(电池电压基本上为0 );  

    我们正在研究中、以了解外部电压 VIN 下降的原因。 所以、这个问题还没有解决。

    此致

    里卡多  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    我明白、这听起来可能与 BQ 器件的行为无关。 如果您对 BQ 还有其他疑问、请随时给予回复或创建新主题。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳