This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61299:TPS612991可用性

Guru**** 1637200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61299
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325169/tps61299-tps612991-availability

器件型号:TPS61299

您好!

我们将使用在低温(-40C)下限制为3 -5mA 的3.6V 锂原电池、通过限流升压电路为超级电容器充电至高达5.4V。 TPS612991型号(限于5mA、真正关断)似乎非常适合此用途、省去了我们电流电路中的许多组件。 是否有任何想法以及该版本何时推出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、  

    感谢您与我们联系。  

    我们有 RTMed TPS61299 (1.2A)、TPS612994 (100mA)和 TPS612997 (1.5A)。 对于 TPS612991、目前还没有目标日期。 您能帮助检查是否可在此处使用 RTMed 器件吗。

    此致、

    Mounika