This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:TEC 驱动器应用手册 PMP9759

Guru**** 2586575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, PMP9759

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316809/tps63020-tec-driver-per-app-note-pmp9759

器件型号:TPS63020
主题中讨论的其他器件: PMP9759

将 TPS63020用作 TEC 驱动器并根据应用手册 PMP9759进行配置时、馈入 TPS63020输入的电源是否需要能够灌入电流?  当驱动 TEC 的结果是 TPS63020输出处于升压模式时、来自 TEC 的反向电流是否流入 TPS63020输入端?  或者电流是否会尝试流入为其供电的电源?  应用手册似乎暗示反向电流将会灌入 TPS63020、但我希望得到确认。  我希望确保馈电电源不需要也能够灌入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、

    正确、不需要电源的灌电流能力。 这里提供了一种简单的方法来了解 TEC 和 TPS63020都无法产生任何功率、始终产生功率损耗。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您的确认。  此外、数据表指出 R2值(反馈分压器中的底部电阻)应处于200K 的范围内。  这是一项严格的要求吗?  我注意到 TEC 应用手册显示130K、而且我也一直使用39.2K 进行测试、结果不错。  39.2K 电阻器是否正常?

    SSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SSC、

    较低的值也可以。 在数据表中、我们只是尝试在功率损耗和噪声抗扰度之间做出合理的权衡。 请查看此应用手册以了解有关如何选择良好的电阻反馈分压器的详细信息: 直流/直流转换器中电阻反馈分压器的设计注意事项

    此致、
    布里吉特