This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:在输出功率>32瓦时、Webench 不想生成 LM3478设计?

Guru**** 1828090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324165/lm3478-webench-doesn-t-seem-to-want-to-generate-lm3478-design-when-output-power-32-watts

器件型号:LM3478

我以前使用 LM3478的设计取得了成功、因此我想继续使用该器件。  我最近有一项应用可以用于转换大约45 瓦的功率(标称值为12V、标称值为24V)、Webench 不提供任何关于 LM3478的设计。  如果我不确定 Vout 和 Iout 值、会发现在输出功率达到32瓦之前、我们似乎会提供 LM3478设计。

LM3478可能不适合用于更高功率输出的任何固有原因?  或者、限制是否仅仅是 Webench 中提供的建模限制?  作为一个没有板载开关(FET)的控制器、我认为它不会有固有限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    感谢您的联系。
    您在使用 LM3478的应用中需要使用哪种拓扑?  

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当前使用的是 SEPIC 降压/升压配置。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    典型工作条件为12Vin、但所需的标称范围为12Vin 至24Vin (裕度为10V-27V)、且输出约为22V-24V、在连续峰值 需求期间在输出端提供~42W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是跟进这个-- 看起来 Webench 的初始设计中可能不包括条件超过32W 时基于 LM3478的设计、但如果我功率低于32W、选择基于 LM3478的设计进行定制、然后更改运行条件、就会根据新条件对设计和元件选择进行更新。

    所以我想它是"解决了"我的眼前需要。  但我对 Webench 如何决定切断 LM3478设计仍感到好奇?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我同意这种说法、即 Webench 工具设置了一个针对 SEPIC 的32W 输出应用的隐藏限制、这令人困惑。
    LM3478确实能够提供更高的输出功率、尤其是开关 FET 位于外部时。

    这可能与此相关、该工具推荐用于高功率应用的同步器件、以减少二极管损耗并提高整体效率。
    然而、我还不能说这一点、因为该工具没有给出任何解释为什么无法生成设计、更没有说明为什么在稍后调整设置时它可以起作用。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!