This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:在非常规点使用反馈引脚

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22810, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325304/tps61022-use-of-feedback-pin-at-an-unconventional-point

器件型号:TPS61022
主题中讨论的其他器件:TPS22810

我有一个5.1V 的 TPS61022升压稳压器。 在稳压器输出端、 有一个 TPS22810负载开关。 我需要在负载开关的输出端约5.1V。 由于负载开关具有几百欧姆的小电阻、因此电压会略有下降。 此电压降随电流而变化。

那么、我的疑问是、是否可以将 TPS61022的反馈保持在 TPS22810的输出端、以便在 TPS61022尝试将 TPS22810输出电压调节至5.1V 时自动补偿该压降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jomon、您好!

    使用这种方法时的主要问题是确保 TPS61022绝不会在反馈分压器因负载开关而断开的情况下运行。 如果发生这种情况、FB 固定为 GND、那么器件很可能会损坏自己、因为它会将输出电压增加到尽可能高的水平、这很可能使器件无法承受。

    我建议在 TPS61022的输出端使用电阻分压器、并创建高于负载开关背后所需最大电压的电压、然后使用这些文章中所述的方法之一操纵 FB 引脚、即采用第二个较低的电压 负载开关后面的高阻抗 FB 分压器。 第二个解决方案未经过测试。

    在 USB Type-C 和无线充电应用中调整 VOUT、第1部分

    在 USB Type-C 和无线充电应用中调整 VOUT、第2部分

    此致、
    布里吉特