请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25300 您好!
我正在设计采用电源路径配置的 BQ25300的电路板。 我不确定将 VBUS 连接至 Q4.G 的二极管的功能。
它是否用于补偿 Q1上的压降? 将 VBUS 直接连接到 Q4栅极难道不是更好吗?
无论如何、我都可以放入器件、但我不确定是肖特基器件(例如 PMEG3010EH)还是硅器件(例如1N4148)。
感谢您的任何建议
斯特凡诺