This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108F:TLC59108F

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59108F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321343/tlc59108f-tlc59108f

器件型号:TLC59108F

在将我的 TLC59108F IC 与 STM32开发板进行通信时、TLC59108F 不断 发送 NACK。 如果器件地址配置为0x80、则电路图如下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushali、

    器件地址由地址引脚的外部连接决定。 根据您的原理图、我不知道这些地址引脚为什么会连接在2个电阻器之间。 请将这些地址引脚拉为高电平或低电平。

    BTW、根据数据表、如果 A0、A1、A2、A3均被拉至低电平。 器件地址应为0x40、而不是0x80。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述电阻器(R23、R24、R25、R26)未连接、从而使地址引脚 A0、A1、A2、A3拉低。 但我不知道如果我的地址位如下所示、从器件地址如何为0x40:-

    从器件地址  A3 A2 A1 A0 R/W

    100            0  0 0   0  0 0   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :

    上述电阻器(R23、R24、R25、R26)未连接、从而使地址引脚 A0、A1、A2、A3拉低。 但我不知道如果我的地址位如下所示、从器件地址如何为0x40:-

    从器件地址  A3 A2 A1 A0 R/W

    100            0  0 0   0  0 0   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rushali:

    您只需查看 I2C 器件地址的前7位、而不是8位。 因为 I2C 从器件地址的最后一位用于写入/读取位。

    因此、正确的器件地址将是100 0000 --> 0x40。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    非常感谢您的帮助。 但是、当我使用 STM32中的以下命令将从器件地址配置为0x80时、电路板可以正常工作。

    (HAL_I2C_DELAY Master_Transmit (&hi2c1、0x80、缓冲器、2、HAL_MAX_DELAY)。

    LED 没有亮起、因为我在配置 LEDOUT0寄存器之前忘记配置 MODE0寄存器。

    它在这样做之后起作用。

    非常感谢您的热情支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushali、

    我们的专家不在办公室庆祝中国新年,他将在回来时回答您的问题。 感谢您的耐心等待。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的答复。

    您好、Rushali、

    希望您做得好!

    我想 STM32中的格式可能与我有所不同。 但我很高兴听到它现在起作用。

    BR、Jared