This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25629:如何在 BQ25629中将输入电流设置为20mA

Guru**** 2383980 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25628
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324624/bq25629-how-to-set-the-input-current-to-20ma-in-bq25629

器件型号:BQ25629
主题中讨论的其他器件:BQ25628

我们的器件有时使用超过16mA 的电流。 按下"Turn On"(打开)开关时、电池断开连接。 如何设置较高的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接到该器件的 Bleutoth 器件也会在大约10秒内断开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件的最小输入电流限制设置为100mA。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、电池到器件的输入是100mA。 由哪个寄存器控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 表8-7。 在 d/s 中获取 BQ25628寄存器。

    REG0x06_VBUS 用于 Input_Current_Limit 电流限制。

    谢谢。