This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606E:电源管理

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324201/tpsm63606e-power-management

器件型号:TPSM63606E

尊敬的先生/。 Madum,

我们将使用  TPSM63606 IC 来生成5V、10V。 但频率计算具有混淆性。 根据数据表、给出5V 电压的值、但10V 电压的值不是、

请给出频率电阻器和开关频率的计算方法。  

等待您的宝贵响应  

谢谢、此致

马亨德拉·德什穆克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahendra 您好!

    让我来看看这个,并回到你明天 EOB (PST)。

    感谢您的耐心。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahendra 您好!

    电源模块具有集成电感器、因此建议使用有限的开关频率范围、具体取决于输出电压。

     对于10V 的输出电压、建议处于1.6MHz 和2.0 MHz 之间的开关频率范围。   

    这些建议基于 在24V 标称输入电压下电感器峰峰值纹波电流、其范围为6A 额定输出电流的20%至40%。  

    此致、

    吉米