This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595EVM:TPS2595EVM

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324869/tps2595evm-tps2595evm

器件型号:TPS2595EVM

对于 TPS259541DSGR 的 VEN 输入电压、数据表中的内容如下所示:

"对于大于6V 的电源电压、建议 使用适当的电阻分压器

之间的电阻、以确保 EN 引脚上的电压在指定的限值范围内。"

使能引脚的最大电压指定为6V。

下面的原理图来自 TPS2595EVM 手册。

   

Q1)当使用12V 作为 VIN 时、使能引脚电压可能会 超过 建议的工作范围、即0V 至6V、因为

仅将1M Ω 上拉电阻器连接到 VIN。 它 在12V 输入条件下是否可以正常工作?

Q2)至于 TPS259541、是否有办法禁用欠压锁定功能?

您的善意建议将不胜感激。

Jaewon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaewon:

    Q1)当使用12V 作为 VIN 时、使能引脚电压可能会 超过 建议的工作范围、即0V 至6V、因为 VIN 上仅连接了1M Ω 的上拉电阻器。 它 在12V 输入条件下是否可以正常工作?

    A1)是、请在使能引脚上施加大于6V 的电压。 使能引脚上的阈值甚至更低(约1.2V)、因此任何大于此值且小于建议的最大值的电压都是可以接受的。 我建议您可以在 J5跳线引脚上添加一个电阻器、以创建电阻分压器并控制使能引脚的电压。 我知道这不是很巧妙的解决方案、但在这里很有效。  

    Q2)至于 TPS259541、是否有办法禁用欠压锁定功能?

    A2)您可以在移除上拉电阻器 R17并断开 J5跳线后使用外部电源。

    如有任何进一步的疑问、请在此处回答、如无其他问题、请点击"已解决"。  

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A1-R)根据您的评论、它似乎需要修改原理图。

    A2-R)这意味着 EN/UVLO 引脚保持悬空、以禁用欠压锁定。 BTW、数据表显示"不要悬空"

    这有点令人困惑。 您能解释一下吗?

    (数据表版本: SLVSE57C–2017年6月–2018年4月修订)

    此致/Jaewon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaewon:

    1.是的、我知道 U1和 U3有这个问题(在测试超过6V 的输入电压时签名)、但 EVM 无法修改、因为已经制造。

    2、不,我不是想让它保持浮动。 我是在附一个针来解释我的意思。

    如果仍不清楚、请在此处回答。 您可以使用任何高于1.2V 的外部电压来禁用 UVLO 功能。  

    此致、
    阿鲁什