This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EVM:如何在反向模式下以240W 的功率运行 BQ25756EVM

Guru**** 2582125 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756EVM, PMP41062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324923/bq25756evm-how-to-run-bq25756evm-at-240w-in-reverse-mode

器件型号:BQ25756EVM
主题中讨论的其他器件: PMP41062

你好

我将通过在反向模式下运行 BQ25756EVM 来评估它。

因此、请 告诉我如何在以下条件下运行 BQ25756EVM、该条件必须足够准确才能满足 USB-EPR 标准。

①Input 12V/20A→输出48V/5A

②Input 48V/5A→输出12V/20A

也许我需要更改感应电阻器以实现反向电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nobuyuki-San:

    感谢您的联系。 团队成员将在明天与您联系。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nobuyuki:

    您需要将 IAC 感应电阻器更改为5mOhm 感应电阻器。 默认 IAC 感应电阻器为2m Ω 电阻器。

    如需参考、您可查看100W PMP41062参考设计: https://www.ti.com/tool/PMP41062

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    E·加洛韦