请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC25640EVM-020 主题中讨论的其他器件:UCC256403
尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 UCC256403并有疑问。
据介绍、 分裂谐振电容有一些优点、有交流电流的要求、交流电流的要求、可以降低差分传导噪声。
另一方面、如果不具备这些优势、是否可以使用单个谐振电容器?
在客户情况下、PCB 板尺寸受限、他们希望使用单个谐振电容器。
感谢您提前提供的巨大帮助。
此致、
真一市