This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25640EVM-020:是否可以使用单谐振电容器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319892/ucc25640evm-020-is-it-possible-to-use-single-resonant-capacitor

器件型号:UCC25640EVM-020
主题中讨论的其他器件:UCC256403

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 UCC256403并有疑问。

据介绍、 分裂谐振电容有一些优点、有交流电流的要求、交流电流的要求、可以降低差分传导噪声。

另一方面、如果不具备这些优势、是否可以使用单个谐振电容器?  

在客户情况下、PCB 板尺寸受限、他们希望使用单个谐振电容器。

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    采用单谐振电容器应该可以。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    感谢您的答复。

    我了解。

    我与客户分享了此信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市