This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:两个 NC 引脚。 其中一个是否按图中所示方式连接?

Guru**** 2506135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324314/lm5161-two-nc-pins-is-one-of-them-to-be-connected-as-shown

器件型号:LM5161

您好!

我使用该工作台创建了10V 输出(输入范围为22V 至60V)降压转换器的原理图。 我注意到、有两个 NC 引脚。  虽然其中一个未在原理图中连接、但另一个连接到 SW 引脚。 我想仔细检查一下、看看是否正确。 如果是、是否有办法知道它指的是哪个 NC 引脚(引脚7上有一个、引脚14上有另一个)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mo:

    让我看看这个,我"会回到你。

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mo:

    NC 引脚14似乎连接到 SW 以优化布局。 至于另一个、可以保持悬空。

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、谢谢你们回来。 引脚14是否也可以安全地使其保持悬空?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mo:

    我认为最好将引脚14连接到 SW、这样会更容易。  

    谢谢。

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、谢谢你们回来。 是否有可能偶然再次进行检查? 我发现其他参考设计使用相同的芯片、它们使引脚14悬空。

    只是想确保 它在制造之后不会遇到问题。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mo:

    我认为制造 NC 引脚后不会出现任何问题、因为没有与该引脚连接。 因此、我认为无论您是将其悬空还是连接到 SW、都没有问题。

    谢谢。

    理查德