This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987与 TPS65994

Guru**** 1810550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323024/tps65987d-tps65987-vs-tps65994

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65987TPS65994AD

您好!

我们设计了20V 5A、15V 3A、9V 3A、5V 3A、100W 灌电流/拉电流/DRP 采用 USB PD 设备。 该器件具有 TPS65987 USB PD 控制器。 但是、对于 TPS65987 USB PD 控制器;工作环境温度 显示为–10°C -+125°C。 但我们需要为我们的客户提供-36°C 工作温度。 我们为客户设计了采用 TPS65987的器件。 能否通过外部路径100W 灌电流和拉电流 DRP 使用 TPS65994AD? 当我在寻找 TPS65994AD 的数据表时,它是通过外部路径接收器100W 通过内部路径源60W 使用的。  我可以通过外部路径控制使用它100W 灌电流/拉电流 DRP 吗??

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以知道您正在使用哪种 TPS76987D 版本进行设计? DH 或 DK?

    我们正在更新工作温度范围(扩展下限)、预期时间线为1Q 结束。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    我们使用"TPS65987DDHRSHR"。  我们在-26度下对其进行了测试。 5个器件成功运行。 但我们无法在大规模生产中测试每一款产品。 它何时更新? 预计的工作温度范围是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要向我们的系统工程师咨询 DH 是否在更新列表中以及新的预期工作温度范围内。

    我将在下星期一通过 EOB 与您联系。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    我期待听到。  

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    经我们的系统工程师确认,DH 在列表中,我们计划将下限扩大至-40°C

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    感谢您的回复。   测试将在何时 完成? 预期的修订时间是多少? 您是否会修改数据表或 IC、说明 IC 工作温度为 -40°C 将是新系列 TPS65987 IC?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    预计时间表将于今年第1季度末结束。

    这将是数据表修订版。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    感谢您的回复。  

     修订的范围是局限于测试现有集成并仅更新文档、还是会更新 IC 设计并发布新的 IC? 我们的 库存中有"TPS65987DDHRSH" IC。 在您更新 n ü documentatiıon 后、我们能否在-40°C 的工作温度下使用此 IC? 或者、我们是否需要在更新工作温度后购买全新的系列"TPS65987DDH" IC?

    如果 IC 设计发生变化且即将发布新的 IC 设计、我们是否能够提前订购新 IC? 否则、如果集成没有在1Q 内完成并且该过程需要更长的时间、我们可能无法 及时修订器件。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它只是一个数据表更新。 将对现有设计执行测试。

    此致