主题中讨论的其他器件:TPS65987、 TPS65994AD
您好!
我们设计了20V 5A、15V 3A、9V 3A、5V 3A、100W 灌电流/拉电流/DRP 采用 USB PD 设备。 该器件具有 TPS65987 USB PD 控制器。 但是、对于 TPS65987 USB PD 控制器;工作环境温度 显示为–10°C -+125°C。 但我们需要为我们的客户提供-36°C 工作温度。 我们为客户设计了采用 TPS65987的器件。 能否通过外部路径100W 灌电流和拉电流 DRP 使用 TPS65994AD? 当我在寻找 TPS65994AD 的数据表时,它是通过外部路径接收器100W 通过内部路径源60W 使用的。 我可以通过外部路径控制使用它100W 灌电流/拉电流 DRP 吗??
谢谢。