This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31530:是否可以并行连接编程为相同电压的 LMZ31530的两个组件?

Guru**** 2505415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31530, TPSM846C24, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324647/lmz31530-is-it-possible-to-connect-in-parallelly-two-components-of-lmz31530-that-programed-to-same-voltage

器件型号:LMZ31530
主题中讨论的其他器件: TPSM846C24TPS546D24A

我需要支持两个直流/直流 LMZ31530 1.8V@30A 相互连接的设计,我在数据表或应用手册中没有找到这种连接,这种配置是否可以工作?  

Br、

阿里·利夫辛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arie:  

    LMZ31530不适用于堆叠设计(在同一电源轨上并联2个器件)。  它不具备相移、电压共享或电流共享所需的功能来支持这种情况。 我们提供了一个类似的模块来支持这些功能、并通过包含2个并联器件的堆叠设计实现高达70A 的电流- TPSM846C24。 您可以在此处访问产品页面以获取更多信息、 TPSM846C24数据表、产品信息和支持| TI.com。

    此致、

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Britton:  

    我的情况是更复杂,我有3板,每板有自己的 DC/DC ,驱动1.8V 30A。

    有些负载从一个板获得电源,有些从两个板获得电源,并将其上的1.8V 线路短路。

    因此,通过这种方式,我们实际上有3个直流/直流并联连接,你是否有解决这个问题的解决方案?

    Br、

    阿里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arie:

    TPS546D24A 是一款 高达4×可堆叠转换器。  

    这是否符合您的要求?  

    谢谢  

    Tahar