请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR51420 您好!
我们计划在新设计中使用配置为3V3输出的 LMR51420、为 RS232收发器供电。 RS232具有低功耗状态(自动功耗模式)、消耗电流为~1uA。 我们担心这可能太低、导致 LMR51420无法在稳定的条件下运行。 最小负载电流在数据表中似乎没有提及。
您能否确认 LMR51420的最小负载电流是多少、以使其调节输出/正常运行?
谢谢。
亚当