This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:用于 PMBus 控制的 TPS53667与 TPS53676对比

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53676, TPS53667
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324155/tps53667-tps53667-vs-tps53676-for-pmbus-control

器件型号:TPS53667
主题中讨论的其他器件:TPS53676

您好、团队成员:

我有几个问题想知道 TPS53667与 TPS53676的区别。

1) 1)两个器件是否配备了相同的 PMBus 控制格式?

2) 2)两个器件是否具有不同的 SMBus 规范?

提前感谢。
美国 泽本市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sawamoto,

    感谢您的提问。 这些器件根据 PMBus 规范遵循命令格式。 如果您参阅这两个器件的数据表、您将能够看到这两个器件使用的不同版本的 PMBus 规范。  

    TPS53667:"PMB 电源管理协议规范、第1部分、修订版1.1"

    TPS53676:《PMB 电源管理总线(PMBus)规范、第 I 部分、修订版1.3.1》

    从根本上说、两种命令格式之间不应有太大差异。

    以写入字节协议为例。 如果您看一下 TPS53667、  数据表  (使用修订版1.1)、您可以看到器件使用的 PMBus 命令格式的示例、以及它是如何从 pmbus.com 上的 PMBus 规范中派生出来的。

    如果您查看1.1的 PMBus 规范(如下)、则该版本与数据表之间的唯一区别是命令扩展代码、该代码不在数据表中。 因此、您可以从 PMBus 规范推导 PMBus 命令格式。  

    由于 TPS53676位于修订版1.3.1之后、我们可以看到 PMBus 命令格式相同(根据 PMBus 规范在下方随附)。  

    因此、可以肯定地说两个器件使用了相同的 PMBus 命令格式。 有关字节、字等 PMBus 命令格式的详细信息、请参阅 TPS53667数据表(第44-46页)。   

    2.关于 SMbus、两种不同版本的 PMBus 遵循特定版本的 SMBus。 我已随附以下每个器件所使用的特定版本的详细信息。  

    TPS53667 (来自 PMBus 修订版1.1规范)  

    TPS53676 (来自 PMBus 修订版1.3.1规范)  

    因此、您可以找到每种不同器件所基于的特定 SMBus 规格。  

    希望这能解答您的问题、  

    此致、  

    普雷姆·达尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhanya:

    非常感谢的友好的解释。

    请允许我再问一个问题。

    TPS53667数据表中有一个表1 VID 表。
    它们是 VR12.0和 VR12.5。
    寄存器20h 中位[4:0]的说明(VOUT 模式):
    说明了这两种情况、但复位值
    在"00001"(VR 12.0模式)中、它看起来是只读的。
    是否可以更改为"00010"(VR 12.5模式)?
    *是否应由制造商在装运时设置?

    提前感谢。
    美国 泽本市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sawamoto-San、  

    VOUT_MODE 命令是一个用于指示选择哪种模式的读取字节命令。 建议  只读 。 如果您想要将模式从 VR 12.0更改为 VR 12.5、则必须更改压摆模式引脚上的电压。 我 在下面附上了转换模式引脚和模式选择的详细信息。  

    不同的模式选择及其更改方法:  

    SLEW-MODE 引脚的详细信息:  

    SLEW-MODE 引脚的说明:  

    您还可以使用此命令(MFR_SPECIFIC_13 (DDh))来覆盖转换模式引脚设置并设置 VR 模式。  

    希望这可以解答您的问题! 如果您有任何与这些主题相关的问题、以及有其他与这些主题无关的问题、请务必打开新的主题帖、以便人们可以搜索类似主题并寻找答案。

    此致、  

    普雷姆·达尼亚