This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33615:建议开关频率

Guru**** 2814335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325200/tpsm33615-recommended-switching-frequency

器件型号:TPSM33615

您好、团队成员:

我的客户正在尝试使用该器件的1MHz 固定频率版本(TPSM33615FRDNR)设计系统、因为他们需要 FPWM 模式。

客户设计为24V 输入电压-> 12V 输出电压/ 0.4A。
但是、在数据表中、当在 24Vin -> 12Vout 下使用时、建议的 SW 频率为1600kHz

他们是否可以将1MHz 版本用于该配置?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    它可能有效、但可能需要您的客户进行测试。 存在值范围的原因是内部误差放大器补偿值是固定的、并针对特定输入电压范围进行了优化。

    谢谢。

    理查德