This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907:设计电池管理系统

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76907, BQ76905, BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316187/bq76907-designing-a-battery-management-system

器件型号:BQ76907
主题中讨论的其他器件: BQ76905、BQ76952

您好!

您能否告诉我、该器件是否适用于 锂二氧化锰(Li-MnO2)化学电池?  

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen!

    是的、该器件可以使用这种化学物质、该器件本身只查看电池的电压、而不会真正研究化学成分。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:  

    感谢您的确认。 现在、如果我要并联配置多个单节电池并形成一个字符串以获取所需的电流、 然后对并联电池的串行进行串联配置以获得应用电压、是否有电池管理 IC 或 IC 组合可用于监测、平衡和保护? 请告诉我。  

    此致!

    陈    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen!

    BQ76907可以执行所有这些、它监控电池电压和电流、能够执行内部或外部被动电池平衡、并为许多不同的电池状况提供保护。  

    您使用的确切部分将取决于您使用的单元格数量和您的要求。 还有 BQ76905器件、它是该器件的5s (5节串联电池)版本。 此外、BQ769x2系列集成了高侧 FET、最多可支持16节串联电池。

    如果您有任何其他问题、请告诉我

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我已经为我的设计选择了 BQ76952、我将尝试在 Allegro 系统中导入组件 CAD 模型捕获22.1以进行原理图捕获。 我成功地在 Allegro PCB 编辑器上导入了模型、现在我的库中有了零件、但在系统捕获中导入模型时遇到问题。 您能帮助我吗? 谢谢你。  

    陈   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen!

    我不太确定 Allegro PCB 编辑器的工作原理、因此我不清楚我可以如何帮助您。

    我可以告诉您  的是、我们确实有可供您下载的 BQ76952EVM 板文件。 这些文件适用于 Altium、但您也许可以从这些文件中导入 PCB 模型。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙