This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:电池充电问题(电池内部保护电路已将其隔离)

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324445/bq25895m-issue-charging-a-flat-battery-battery-iinternal-protection-circuit-has-isolated-it

器件型号:BQ25895M
主题中讨论的其他器件: BQ25895

此器件无法为一个扁平`锂聚合物电池充电(扁平、0V、因为电池中的隔离电路已将电池隔离、因为电压低于3V)。

数据表显示它将100mA 置于短路的电池中-但 I findd =这很奇怪、因为电池上根本没有电压(即使电池没有电压、也应该有电压)

因此、它可以为未进入保护模式(也称为高于3V)的电池充电、没有问题-但甚至无法在电池电压变为0V 时进行充电?

有没有解决办法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请查看我的评论如下。  

    只要 BAT 引脚上的电压小于2V、BQ25895M 就会尝试在100mA 处为电池充电。 您提到在启用隔离电路时、器件无法为您的锂聚合物电池充电。 将电池重新连接到充电器所需的隔离电路触发器是什么?

    如果启用了充电、则即使除所需的输出电容器外没有连接任何器件、BQ25895M 也应尝试在 BAT 引脚上充电。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  

    如果未安装电池并由芯片供电(为设计供电)、则电池电容器上没有电压。  

    以防万一、我的芯片是 BQ25895、没有 M 后缀。

    是否有任何寄存器位可以在0V 时禁止为电池供电。   

    当电池未隔离时,它可以完美地工作,也称为3V 及以上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    未安装电池并配有芯片供电(为设计供电)时,电池电容器两端没有电压。  [/报价]

    没有连接电池时、连接到 TS 引脚的 NTC 热敏电阻是否也被偶然移除? 在未连接 NTC 的情况下、BQ25895和 BQ25895M 将发生 TS 故障、BAT 引脚上将没有电压。  

    我已在针对 BQ25895EVM 的所有默认寄存器设置的实验中确认、如果没有电池连接、只要没有故障情况、器件就会向 BAT 引脚供电。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、此特定设计上未安装 NTC -我们在其他设计上安装了 NTC。 另外它也不解释为什么当蓄电池连接时,它完全充电,对接然后赢得'充电,如果它被允许放平。

    所以、可能是我们不小心写入寄存器或者存在故障。

    那么我们可以进行逆向工程并可能确保所有 I2C 事务都已完成、以确保任何故障被清除、从而使器件返回充电状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    同时也没有解释为什么当电池连接时充电正常,但如果允许电池电量耗尽,则不会收取费用。

    当"电量耗尽"电池无法充电时、请帮助分享完整的寄存器读数。 对于此寄存器转储、在读取所有寄存器之前、请通过 REG02位7 = 1帮助开启 ADC 功能、以便我们可以查看所有可用的状态信息。 状态寄存器应该有助于识别任何发生的潜在故障。  

    此致、

    加勒特