This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EP:EP

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325130/iso5852s-ep-iso5852s-ep

器件型号:ISO5852S-ISO5852S EP
主题中讨论的其他器件:UCC21750

大家好、

我们将使用器件型号 EP。 以下是同一器件的技术问题。

1.根据数据表(VIT)为典型值12V、最大值-13V、(VIT)为典型值-9.5V 至最大值-11V。 那么、问题是、我们是否使用具有+/- 0.2%的 VCC2电源12V。 是否可以使用它? 请提供您的建议、如果您有任何更详细的技术细节、典型的 UVLO 和最坏的情况、请与我们分享。

2.是否可以使用具有较低 UVLO 8-9V 的类似栅极驱动器系列替换任何其他引脚压降 (请注意,我们的  PCB 中确实提供12V +/- 0.2%的电源)。 请推荐任何器件或系列。

此致、

哈尔迪克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hardik:

    感谢您关注 EP 驱动器。 由于最大电压为13V、一些驱动器的 UVLO 可能高达13V、因此考虑12V 偏置的风险很小。 (以确保驱动器在整个温度范围内正常工作)。

    其他可用的引脚对引脚映射隔离式栅极驱动器似乎都具有类似的 UVLO 要求。

      有关如何选择其他可用的 隔离式栅极驱动器、请参阅 www.ti.com/.../products.html 页面。

    谢谢

    萨西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    根据您的建议器件型号 UCC21750的最小 Vdd_on 电压为10.5V、典型值为12V、最大值为-12.8V。

    但我签了你们分享的驱动程序列表。 我还有另一个器件型号 UCC21738、其 VDD_ON 的最小值为10.5V、典型值为11.4V、最大值为12.8V。 类似器件型号 UCC21738应该可以使用12V VDD 电源作为 ISO5852的引脚对引脚替代电源。请确认该情况并提供您的建议。

    我无法找到 UCC21738的 SPICE 模型。 您能帮助我获取相同的 SPICE 模型吗? 如果您有任何 UCC21738在12V VDD 工作条件下的测试结果、请与我们分享。  

    此致、

    哈尔迪克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hardik:

    我意识到所有 UCC217xx 系列器件的最大 UVLO 也是~12.8V、因此使用它作为12V VCC 时存在风险、因为它低于最大 UVLO。 (特别是当应用在温度范围内运行时)。

    我意识到了这一点并更正了我的最初发布。

    UCC21738 -该系列在 UCC21750下只有一个通用 SPICE 模型(因为大部分功能相同)

    谢谢

    萨西