This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138ACCEVM149:PSFB 的开环运行故障

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325182/ucd3138accevm149-failure-in-open-loop-operation-of-psfb

器件型号:UCD3138ACCEVM149

您好!

我正在使用400Vdc 输入和48V PSFB DC-DC 转换器的2.5kW。


对于 PSFB 转换器的开环运行、 UCD3138ACCEVM-149 EVM 用于生成6个 PWM 脉冲(即、栅极 A、B、C、D、 E 和 F)。

首先、使用直流电源单独提供12V 辅助电源(用于初级和次级 MOSFET)。 然后、在 将输入电压从0逐渐增加到100V 的同时、输出电压与预期的一样(12Vdc 输出@ 100Vdc 输入)。

但是、当我们将输入电压增加到100V 以上时、辅助电源会消耗更高的电流 (高达0.600A)、同时会 在 同步 MOSFET 的 VDS 上观察到严重的振铃。

最终、同步 MOSFET 中的一个损坏了(在两个并联 MOSFET 中)。 此外、根据观察、与中心抽头配置的其他同步 MOSFET 相比、损坏的同步 MOSFET 的散热器的温升显著。   现在、在多个测试实例中观察到了类似的性质。  

您能否说明此类故障的原因以及如何将输入电压提高到400V?

此致、  

尼桑特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何在代码中配置开环? 您能使用 SR 的 VGS 和初级侧 MOSFET 吗?  

    确保使用足够的消隐时间、并且电流检测上的电压尖峰可能会触发保护。  

    此外、您还可以在开环测试期间关闭 SR 栅极信号、以确定 SR 是否得到正常控制。

    谢谢。
    肖恩