This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:如何根据系统电压广播/发送供电能力。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324056/tps25750-how-to-advertise-transmit-source-capabilities-based-on-system-voltage

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:TPS65987TPS25751

我们有一个低成本应用、其中有一个为器件供电的灌电流端口和3个拉电流端口。  

灌电流端口正在使用 TPS25730D、并将协商可用的最高电压。  

3个源端口将分别使用  TPS25750D;为节省成本并简化设计、我们不需要主机 MCU 或希望/需要为每个源端口配备可变 PSU。  

根据计划、 TPS25730D 接收设备 将协商最高电压、每个 TPS25750D 随后会广播/传输其5V 3A 拉电流能力和/或源自接收端口的可用系统电压。  

您将如何处理此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意以下几点:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323955/tps25750-application-customization-tool-questions/5036716#5036716

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    感谢链接、但我不知道它有多大帮助。 如前所述、我们不使用电池充电器或可变电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="591455" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324056/tps25750-how-to-advertise-transmit-source-capabilities-based-on-system-voltage 计划由 TPS25730D 接收设备协商最高电压、 然后每个 TPS25750D 将广播/传输其5V 3A 的拉电流能力和/或源自接收端口的可用系统电压。  [/报价]

    不建议使用 TPS25750。  如果您需要具有类似功能的器件、请考虑 TPS25751。  这些产品不支持在运行时具有不同源代码功能。  我建议查看 TPS65987系列器件、并了解如何在电源双核 EVM 上广播不同的供电能力。

    https://www.ti.com/product/TPS65987DDK

    https://www.ti.com/tool/USB-C-PD-DUO-EVM

    此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我将做进一步研究和购买一些评估板。  

    我对技术参考手册感到很纠结。  

    下面是一个例子:
    2.2源策略模式
    PD 控制器使用 TX_SOURCE_CAPS 寄存器(0x32)来了解要广播的 PDO。 PD 控制器会根据需要自动响应请求消息、每个端口独立工作。 主机可以动态地更改 TX_SOURCE_CAPS 寄存器、然后发出'SSrC' 4CC 任务、PD 控制器将广播新的 PDO。

    我不明白、这似乎表明我们可以更改供电方功能。  

    另外、我还介绍了编程 GUI 和电源路径编程方法、我们提供了 PP1、PP2、PP3、PP4选项、但也提及了 PP_5V、PP_HV、PP_CABLE1、 PP_5V1、PP_5V2、 技术参考手册和数据表中的 PP_EXT1、PP_EXT2。 PP1-PP4是如何映射到这些名称的? 我使用的是 TPS25751D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不明白这一点,这似乎表明我们可以更改源代码功能。  [/报价]

    如果系统中嵌入了控制器(EC)、则可以使用 EC 写入 PD 控制器。  在 PD 规范中、供电器件可以发出新的供电方能力消息、此时端口伙伴可以选择新(可能更高)的功能。

    此外,我还熟悉了编程 GUI 以及如何对电源路径进行编程,我们提供了 PP1、PP2、PP3、PP4选项,但引用了 PP_5V、PP_HV、PP_CABLE1、PP_5V1、PP_5V2  技术参考手册和数据表中的 PP_EXT1、PP_EXT2。 PP1-PP4如何映射到这些名称?

    您需要浏览 TRM 并将不同的名称映射到路径。  例如、PP_CABLE1指 CC 线路的 PP5V 路径。

    https://www.ti.com/lit/ug/slvucr8/slvucr8.pdf#page=29

    PP1为 PP_5V

    PP3为 PP_HV。  请注意、这是单端口器件、因此无 PP2或 PP4。

    PPEXT1仅适用于"S"器件:

    我正在复制我的同事、以确认这是正确的。

    此致、

    克里斯

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以确认上面对 Chris 的描述是正确的。

    此致、

    C·吉莱特