This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:UCC28730-Q1

Guru**** 2812095 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730-Q1, UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323434/ucc28730-q1-ucc28730-q1

器件型号:UCC28730-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28730

您好!

关于控制器 UCC28730-Q1、我还有另外两个问题:

1.为保持所有工作范围内的稳定性,下一个计算公式 Cout (数据表第22节):

我的问题是:fMAX 是数据表中指示的最大值(83.3kHz)还是28kHz (控制器的最小开关频率)?

2.在我们的设计中,我们使用辅助绕组来提供一些负载( 150mA )。

在这种情况下、它对决定输出电容的评估有何影响? 每个轨的评估是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Magi:

    感谢您对 UCC28730的查询。

    1.是的,此控制器可编程的最大频率为90kHz。 根据初级电感器的选择、最大 将决定自由度。 Lm 越大、Fsw 越低。

    2.输出电容公式仍然不变。 在 IOCC 上留出一些余量来应对额外的负载。

    唯一的问题是、如果辅助绕组上的负载高于输出(主)调节绕组、则会有额外的负载调节误差。

    渐变、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    2个问题。 考虑到在我们的设计中、sec-LV 和 sec-HV、每个电压轨的最小电容将是:

    - COUT_LV > KCO *(IOCC_LV /(Vocv_LV * fmax))

    - COUT_HV > KCO *(IOCC_HV /(Vocv_HV * fmax))

    请参见所附的拓扑图。 我希望这有助于避免困惑。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Magi:

    感谢您的澄清。

    可以将其视为任何其他多绕组反激式拓扑。

    您可以使用调整变压器和电流检测电阻的一种简单方法是计算总功率(Vhv x IHV+VLV x ILV)并使用公式12、13和14。 此总功率除以 LV 绕组的电压(支持最大负载电流)、可以在选择 IOCC 和选择输出电容器时提供足够的裕度。

    简而言之、您可以使用上述公式来确定输出电容器的大小。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、很清楚整体功耗简化。 我将使用它进行计算。

    为确保稳定性、在选择电容器时、考虑到:

    - Vocv_LV = 16V

    - Vocv_HV = 16V

    - IOCC_LV = 250mA

    - IOCC_HV = 150mA

     - fsw = 83.3kHz

    每个次级所需的最小电容为:

    - COUT_LV > KCO *(IOCC_LV /(Vocv_LV * fmax))-> 18.75 μ F

    - COUT_HV > KCO *(IOCC_HV /(Vocv_HV * fmax))-> 11.25 μ F

    是这样吗?

    谢谢!

    Magí  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Magi:

    是的,这些是很好的数字估计的标志。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Harish,很清楚。

    我还要添加另一个主题、如何设置所需的转换器开关频率?

    我曾尝试根据数据表公式修复磁化电感和 RCS、但在仿真中、所获得的开关频率小于计算值。

    1.能否取决于输入电压(我们有一个高电压范围:180V - 500V )。

    或者这是另一个影响 VCL 的主题? (我还计算了 RS1、RS2和 Dmax)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Magi:

    谢谢你的答复。

    1.我建议遵循数据表公式或 Excel 计算器来计算参数。 根据 dmax、Vin_Min 和 Vout 计算 NPS。 使用此 NPS 计算 RC。 进而用于计算 IPP。 使用 IPK、欲望 Fsw 和 P_OUT 来计算 Lm。

    2. VCL 只能根据负载需求确定控制律中的运行区域。

    此致、

    哈里什