This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:写入 COV 保护阈值

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325250/bq76905-writing-cov-protection-threshold

器件型号:BQ76905

您好!

我们正在尝试将4201 (mV)的值写入电芯过压保护阈值(寄存器0x9032)。 当我们随后读取寄存器时、它会报告4200mV 电压。

我们命令 BQ76905进入 CONFIG_UPDATE 模式并在执行写入之前验证 CFGUPDATE 位是否设置(直接命令0x12)。

为了实现这一点、我们还需要做其他事情吗?

谢谢、Keith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好、

    客户及其项目是谁? 那里有任何信息吗?

    在写入寄存器时、也必须写入校验和及长度。 如需相关示例、请阅读 BQ7690x 软件开发指南

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙