请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76905 您好!
我们正在尝试将4201 (mV)的值写入电芯过压保护阈值(寄存器0x9032)。 当我们随后读取寄存器时、它会报告4200mV 电压。
我们命令 BQ76905进入 CONFIG_UPDATE 模式并在执行写入之前验证 CFGUPDATE 位是否设置(直接命令0x12)。
为了实现这一点、我们还需要做其他事情吗?
谢谢、Keith
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Keith、您好、
客户及其项目是谁? 那里有任何信息吗?
在写入寄存器时、也必须写入校验和及长度。 如需相关示例、请阅读 BQ7690x 软件开发指南。
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙