This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2065C:询问输入浪涌

Guru**** 2512575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2065C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324900/tps2065c-inquire-for-input-surge

器件型号:TPS2065C

大家好、TI 支持团队

我想继续我以前的调查。

我将分享以前查询的链接、如下所示。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310677/tps2065c-inquire-for-input-surge

我理解您所回答的问题。

然而、由于输入端发生的浪涌时间发生在非常短的时刻、因此请根据 ESD 规范检查并确保没有问题。

如上所述、输入浪涌分量的时序很短、因此请分享输入侧是否有浪涌规格(时序、浪涌电平等)。

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ 您好、

    TPS2065C 数据表中显示的 ESD 额定值 不能用于浪涌、因为它们不同;浪涌可 高达 ESD 事件长度的200倍(基于 IEC 61000-4-2的波形模型)。  由于脉冲长度较长、无论相对幅度如何、浪涌中的能量都比 ESD 脉冲中的能量高很多倍。  

    我建议阅读数据表中的第9.2.2.1节、并考虑在输入端使用更大电容器、尤其是在输入电感较大的情况下。 数据表指出"允许出现6.5V 的瞬时输入瞬变"、因此这一项或仅仅是6V 的最大输入电压就是要满足的规范。

    Br、