This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:代码示例

Guru**** 2596985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616EVM-021, BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324633/bq79616-q1-code-example

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455ABQ79616EVM-021

您好!

我正在寻找 BQ76PL455A 的一些示例代码。

在论坛中、我找到了"BQ79616EVM-021:bq79616-Q1示例代码0.1"等主题、但我找不到软件示例的下载位置。

您能提供帮助吗?

谢谢。

弗洛朗特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找不到此文件夹、原因是这款器件被归类为"传统"器件、对它的支持正在逐步减少。 如果可能、我强烈建议迁移到 BQ79616-Q1器件、我们可以为其在 mysecure 上获取示例代码。 否则、具有此代码的唯一其他组是 TMS570组。  

    此致!

    南希·希达尔戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对不起、我完全弄乱了我的第一条消息。

    我在寻找 BQ79616-Q1的示例代码、我喜欢该示例代码。

    如何通过我的安全实现 IT?

    对于 BQ76PL455A 和 BQ79606、我已经直接在互联网上获得了它们、但我找不到适用于 BQ79616-Q1的那一款。

    您能帮助我了解获取这些信息的步骤吗?

    谢谢、抱歉第一条杂乱的消息、

    弗洛朗特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如:

    https://www.ti.com/product/BQ79616-Q1?dcmp=dsproject&hqs=#design-development

    在 我可以下载的 SLVC810文件夹中、只有 BQAutoEval GUI 1.0.4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florent:

    我已授予您 mySecure 对包含所请求样片代码的文件夹的访问权限-系统刷新后、您应该能够在~1小时内看到材料。 如果您有任何与此代码相关的其他问题、请打开新的 E2E 主题。

    此致、

    朱莉娅·路易斯