This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:BQ24133升压/降压运行

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133, BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325167/bq24133-bq24133-boost-buck-operation

器件型号:BQ24133
主题中讨论的其他器件: BQ25886

我正在使用 BQ24133设计电池充电器/电池组。  该电池由两(2)节3.7V 锂聚合物电池串联组成、总电池组电压为8.4V。  BQ24133的数据手册指出最小输入电压为 4.5V。  我的问题是、BQ24133是否同时提供降压和升压功能、即输入电压低于电池组电压?  如果是、我需要使用9.0V 的源电压与打算使用的5.0V 的电源电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    BQ24133仅具有降压功能。  因此、1S 的输入电压为4.5Vmin、2S 的输入电压为8.7Vmin。  BQ25886是可能适合您的独立升压转换器。

    此致、

    杰夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 JEFF...

    我怀疑它只是"降压"、我将使用9.0VDC 外部交流/直流适配器。

    此致、

    标记