This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:学习周期未从 bqStudio 开始

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324947/bq27427-learning-cycle-not-starting-with-bqstudio

器件型号:BQ27427
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

我正在尝试通过 EV2400接口、使用 bqStudio 1.3.124对3.7V 1.15Ah Lilon 电池启动学习周期。

I set 设计容量、设计电压、收尾电流、空电压、DSG 电流阈值、 如下所述、根据电池数据表选择了 CHG Current Threshold 和 Quit Current:

  1. 设计容量: 1150 mA
  2. 设计能源: 4255 MWh
  3. 锥度电流:104 0.1小时率
  4. 空电压:3100 mV
  5. DSG 电流阈值:68
  6. CHG 电流阈值:115
  7. 停止电流:46

我为学习周期选择"手动模式",然后将终止电压设置为3100mV ,并在收尾电流降至50mA 以下时通知,然后点击"开始"。 然后、在出现提示时连接负载。

完全放电后、它从开始并等待5小时的休息时间、但在此之后、它永远不会进入学习周期的充电状态并完成学习周期。

我是否错过了需要更改或添加的步骤或任何配置?

谢谢。